This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/OMAP-L138:在 LogicPD 实验板上运行开箱即用示例

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/622776/starterware-omap-l138-run-out-of-box-examples-on-logicpd-experimenter-board

器件型号:OMAP-L138
Thread 中讨论的其他器件: OMAPL138

工具/软件:Starterware

你(们)好
我正在尝试在 OMAP-L138 LogicPD 实验板上运行 Starterware 示例。 我在 Starterware 软件包中的示例中找不到有关默认配置的任何参考。 我是否需要更改任何配置? 我不知道该示例是针对 LCDK 默认示例还是针对 LogicPD 实验板。

对于测试、我尝试在调试模式下运行演示示例、LogicPD 在 DSP 端提供了 GEL 文件、但没有成功。  

我完全了解这两个板之间的差异、我认为主要的问题是 mDDR 与 DDR2设置以及 LCD 与 VGA 设置。  

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将其转发给软件团队。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下版本提到了对逻辑 PD EVM (现已停产)和 LCDK 的支持  

    请阐明您使用的版本以及您尝试运行的示例

    此致

    Mukul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试使用 CCS5.3运行 DSP 端演示和 grlib 示例。 有两个通用文件夹: evmOMAPL138和 lcdkOMAPL138。 我正在使用 evmOMAPL138文件夹 中 C:\ti\OMAPL138_StarterWare_1_10_03\build\C674x\cgt_ccs\omapl138\evmOMAPL138下的示例来加载 LogicPD 实验板的项目。 没有默认的目标配置文件和默认的 GEL fie。

    我认为问题可能出在 GEL 文件上。 我在此处使用为 LogicPD SOM 提供的 DSP GEL 文件:  

    我将在 调试模式下尝试使用 StarterWare 提供的 GEL 文件:C:\ti\OMAPL138_StarterWare_1_10_03_03\tools\GEL\OMAPL138_DSP.gel、看看会发生什么情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我无法打开 GEL 文件 zip、但请注意、除非您的引导开关设置设置为仿真引导模式、否则对于所有其他引导模式、默认情况下会启用 ARM 并关闭 DSP、因此您应该首先运行 ARM 端 GEL 文件 (通过连接到 ARM CCS)并且应该有一个用于启用 DSP 的热菜单项、一旦您启用 DSP、您应该能够从 CCS 连接到 DSP 端并运行 DSP 的相关示例。

    仿真启动说明
    processors.wiki.ti.com/.../OMAP-L138_Bootloader
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题来自 GEL 文件。 当我在 LogicPD 实验板上使用来自 C:\ti\OMAPL138_StarterWare_1_10_04_01\tools\GEL\OMAPL138_DSP.gel 的 StarterWare 提供的 GEL 文件时、一切都正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的更新,很高兴看到您已启动并正在运行