This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何在 Jacinto 2 ARM 控制器中创建/配置硬件计时器。

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/623567/how-create-configure-hard-ware-timer-in-jacinto-2-arm-controller

您好!

我正在使用 Jacinto2 (即 DRx416汽车数字无线电广播和信息娱乐应用处理器)它是两个内核(例如 ARM 和 DSP),在 ARM 内核中,我们使用 RTOS (即 ESOL OS),实际上,我使用 RTOS 系统调用(OS_TimerCreate)创建了计时器,该计时 器中断不能准确触发,例如: 我已经使用 RTOS 系统调用创建了10msec 计时器、并且观察到的计时器中断服务例程(ISR)是我触发 的8msec、2msec、7msec 等...

我想创建硬件计时器、我认为硬件计时器中断将 正确触发。

您能不能帮助我如何在 Jacinto 2e2e.ti.com/.../RTI_5F00_SPRUF06A.pdf 中配置硬件计时器

我们使用的晶体频率为24MHz、ARM 的运行频率为@ 264MHz。

您可以将详细信息发送至我的以下邮件 ID。

我的电子邮件 ID 是

rjoshi400@gmail.com

2) 2) rajesh.joshi@delphi.com

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajesh、
    我对 J2没有太多经验。 但我认为 RTI 计时器编程详细信息已经包含在您所参考的文档中。
    对于低级编程、通常需要:
    1.使能定时器的寄存器访问权限
    2.确定要用于计时器节拍的时钟:SYSCLK8或 OSC0 CLK -在 MISC_CTL0寄存器中进行设置
    3.设置预分频器
    4.设置比较值(何时触发中断)
    5.启动计时器

    但更重要的问题是至少有一个 RTI 免费使用、而不是保留在 RTOS 中?

    此致、
    STAN