This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6657:用于 C6657的 SPI NOR 闪存

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/623212/tms320c6657-spi-nor-flash-for-c6657

器件型号:TMS320C6657

我们在设计中使用 C6657 DSP、并使用 Micron 的 SPI NOR 闪存 N25Q032A11ESE40G。 我们已开始订购器件、但发现此 NOR 闪存已缺货。 现在、我们计划使用 Winbond 的 W25Q32FWSSIG。 请告诉我是否可以继续。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的查询转发给硬件设计专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jibin、您好!
    我们之前没有将 W25Q32FWSSIG 与 C6657配合使用、但我看不到任何硬件原因、为什么它不兼容。 您必须查看 SPI 接口和驱动程序的配置。 这些可能需要修改才能与 Winbond 部件一起运行。
    此致、
    Bill