This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6457:芯片修订版本1.4的勘误表

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6457

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/623338/tms320c6457-errata-for-silicon-revision-1-4

器件型号:TMS320C6457

TMS320C6457

定点数字信号处理器

芯片勘误表

文献编号:SPRZ293A

2009年11月

芯片修订版本1.0、1.1、1.2、1.3、1.4

在芯片勘误 指南中、它指出受影响的处理器版本为1.4、但单个项目仅显示1.3。  这是否表明受影响的修订版本仅为1.4、因为它已在此版本中修复?  是否没有关于器件修订版本1.4的报告?  例如,port0影响修订版1.4,但通报说它影响1.3。  

您能否提供有关如何阅读此内容的指导/说明?  

第12页

器件更新 www.ti.com

芯片修订版本1.0、1.1、1.2、1.3、1.4提交文档反馈

报告3 SRIO 端口0复位问题

受影响的版本:1.3、1.2、1.1、1.0

第8页

请参阅第8页的表3 、其中说明这适用于 修订版本1.4。

谢谢

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的查询转发给硬件设计专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将、

    我相信个别顾问文档中的修订字符串在最新修订版本中没有更新。  请参阅文档开头的表3。  它表明咨询 10是 PG1.4中唯一确定的项目,咨询3、4、6和7仍然适用。  我们将添加更新此文档的请求。

    Tom