This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM388:额定功率 dm388

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/623474/dm388-power-rating-of-dm388

器件型号:DM388
主题中讨论的其他器件:TMDXEVM388

您好,

我们购买 了 TMDXEVM388 评估模块,但它没有电源。 您能不能告诉我们、我们应该将电源的电压和电流额定值用于此评估模块吗?

请提供建议的电源链接(如果有)。

谢谢

Kailash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kailash、

    您可以使用12v 适配器。
    您将能够在电源适配器连接附近看到它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    DM814X EVM 还使用12V/2A 适配器。 请使用12V/(2-3) A 适配器。

    谢谢、此致、
    Vishwanath Patil