This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3354:有关 cpufreq 控制和 AM335x-pm-firmware 的错误消息

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352, TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/622751/linux-am3354-error-messages-concerning-cpufreq-control-and-am335x-pm-firmware

器件型号:AM3354
主题中讨论的其他器件:AM3352TPS65910

工具/软件:Linux

您好!

引导内核4.9.28时、出现以下错误:

1."cpufreq 控制文件/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor 不存在或不可写"

登录并控制后、我发现提到的文件是可写的。 该消息的含义是什么?

2."/etc/init.d/S93-am335x-pm-firmware-load:第4行:无法创建/sys/devices/ocp.2/44d00000.wkup_m3/firmware/am335x-pm-firmware.bin/loading:不存在的目录
/etc/init.d/S93-am335x-pm-firmware-load:第5行:无法创建/sys/devices/ocp.2/44d00000.wkup_m3/firmware/am335x-pm-firmware.bin/data:不存在的目录
/etc/init.d/S93-am335x-pm-firmware-load:第6行:无法创建/sys/devices/ocp.2/44d00000.wkup_m3/firmware/am335x-pm-firmware.bin/loading:不存在目录"

为什么会出现这些消息?如在引导处理器 wkup_m3已启动且 cm3固件版本= 0x192期间附加的消息中所示。

有什么想法可以解决这些问题?

此致

Ralph

e2e.ti.com/.../4.9.28_2D00_log_2D00_configs.tar.gz


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    您是否使用 AM335x TI PSDK v04.00?

    我无法解压缩所附文件(4.9.28-log-configs.tar.gz)、您是否可以将引导日志放入 txt 文件并附加该文件。

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavel、

    是的、我使用 AM335x TI PSDK v04.00、内核4.9.28 (4.9.28+gitAUTOINC+e43d1050-geed43d1050)。

    下面是引导日志:

    U-Boot 2015.07 (2017年8月29日- 13:42:22 +0200)

    启用看门狗
    I2C:就绪
    DRAM:512 MiB
    NAND:0 MIB
    MMC:OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
    卡未响应电压选择!
    **设备 MMC 0 **错误
    使用默认环境

    网络: 未设置。 验证第一个电子保险丝 MAC
    CPsw、USB_ether
    按任意键停止自动引导:0
    >> FINDmmc <<
    切换到分区#0,确定
    mmc1是当前器件
    切换到分区#0,确定
    mmc1是当前器件
    在器件1上找到 SD/MMC
    >> loadbootenv <<
    正在阅读 uEnv.txt
    在6ms 内读取3875字节(629.9 KiB/s)
    uEnv.txt 上的已加载环境
    正在从 MMC 导入环境...
    正在运行 envcmd ...
    >> uvencmd <<
    >> mmcselect <<
    切换到分区#0,确定
    mmc1是当前器件
    在器件1上找到 SD/MMC
    >> mmcblkselect <<
    >> mmcblk_static <<
    在18ms 内读取0字节(0字节/s)
    静态 mmcblk 编号
    切换到分区#0,确定
    mmc1是当前器件
    >> bootcmd <<
    >> findfdt <<
    >> findfdt_dimcpu12 <<
    正在读取 uImage
    **无法读取文件 uImage **
    正在读取 zImage
    **无法读取文件 zImage **
    **找不到文件/boot/uImage **
    4219696字节在255 ms 内读取(15.8 MiB/s)
    /boot/zImage 已加载
    在27ms 内读取37019字节(1.3 MIB/s)
    已加载器件树文件/boot/dimm-cpu12-b-k4.dtb
    >> mmcboot <<
    >> mmcargs <<
    bootargs=console=ttyO0、115200n8 root=/dev/mmcblk1p2 ro rootfstype=ext3 rootwait IP=none
    bootcmd=echo ">bootcmd <<";如果测试-n ${mmcdev};然后运行 finddt;如果运行 loadimagefat;然后运行 loadfdtfat;运行 mmcboot; Elif run loadimage;then run loadfdt;;
    >> BOOT_z <<
    内核映像@ 0x80007fc0 [ 0x000000 - 0x406330]
    ###展开的设备树状图、位于80f80000
    使用0x80f80000处的 FDT blob 进行引导
    在80f80000的适当位置使用设备树、结束80f8c09a

    正在启动内核...

    [0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    [0.000000] Linux 版本4.9.28-geed43d1050 (Ralph@Ralph )( gcc 版本5.4.0 (BuildRoot 2017.02.5)))#4 Mon Sep 4 11:07:58 CEST 2017
    [0.000000] CPU:ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=10c5387d
    [0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存
    [0.0000M]、共个:FDT:机器模型:逻辑路 GmbH DIMM-CPU12
    [0.000000] CMA:保留0x9e000000处的24 MIB
    [0.000000]内存策略:数据高速缓存写回
    [0.000000] CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
    [0.000000] AM335X ES2.1 (SGX NEON)
    [0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:129536
    [0.000000]内核命令行:console=ttyO0、115200n8 root=/dev/mmcblk1p2 ro rootfstype=ext3 rootwait ip=none
    [0.000000] PID 哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.000000]条目高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
    [0.000000] inode 高速缓存散列表条目:32768 (顺序:5、131072字节)
    [0.000000]内存:482952K/522240K 可用(6144K 内核代码、455K RWdata、1804K rodata、1024K init、256K BSS、 14712K 保留、24576K CMA 保留、0K hig)
    [0.000000]虚拟内核内存布局:
    [0.000000] 向量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
    [0.000000] Fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
    [0.000000] vmalloc:0xe0800000 - 0x0x800000 (496MB)
    [0.000000] 低内存:0xC0000000 - 0xe0000000 (512 MB)
    [0.000000] pkmap:bfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
    [0.000000] 模块:bbf000000 - bbfe00000 (14 MB)
    [0.000000] .text:0xc0008000 - 0xc0700000 (7136 KB)
    [0.000000] init:0xc0900000 - 0xc0a00000 (1024KB)
    [0.000000] .data:0xc0a00000 - 0xc0a71fe8 (456KB)
    [0.000000] .bss:0xc0a73000 - 0xc0ab30a8 (257 KB)
    [0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
    [0.000000] IRQ:在0xfa200000 (修订版5.0)处找到具有128个中断的 INTC
    [0.000000] OMAP 时钟事件源:timer2为24000000 Hz
    [0.000014] sched_clock:24MHz 时为32位、分辨率为41ns、每89478484971ns 换行一次
    [0.000032]时钟源:Timer1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:79635851949 ns
    [0.000042] OMAP 时钟源:Timer1为24000000 Hz
    [0.000561] clocksource_probe:未找到匹配的时钟源
    [0.000781]控制台:彩色虚拟设备80x30
    [0.000812]校准延迟环路... 996.14茂物剪(lpj=4980736)
    [0.089284] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.089376]安全框架已初始化
    [0.089419]安装高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.089427] mountpoint-cache 哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.08970] CPU:测试写入缓冲区一致性:好
    [0.090255]为0x80100000 - 0x80100078设置静态标识映射
    [0.092136] devtmpfs:已初始化
    [0.101902] VFP 支持 v0.3:实施者41架构3第30部分版本 c 修订版3
    [0.102382]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
    [0.102406] futex 散列表条目:256 (顺序:-1、3072字节)
    [0.103857] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [0.104996] NET:注册协议系列16.
    [0.106487] DMA:为原子相干分配预先分配的256 KiB 池
    [0.118101] OMAP-hwmod:debugss:_wait_target_disable 失败
    [0.171081]空闲:使用调速器菜单
    [0.179714] OMAP GPIO 硬件版本0.1
    [0.198668]没有 ATAG?
    [0.198690]硬件断点:不支持调试架构0x4。
    [0.198925] OMAP4_SRAM_INIT:无法分配处理勘误 I688所需的 SRAM
    [0.198935] OMAP4_SRAM_INIT:无法获取处理勘误 I688所需的 SRAM 池
    [0.227211] EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
    [0.235796] SCSI 子系统已初始化
    [0.2366815] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    [0.236920] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
    [0.236992] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
    [0.237642] OMAP-i2c 44e0b000。i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c0_pins 的 pctldev、延迟探针
    [0.237866] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [0.237875] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [0.237934] PTP 时钟支持已注册
    [0.240526] OMAP-mailbox 480c8000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.242205]时钟源:切换到时钟源 Timer1
    [0.242362] VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0
    [0.242417] VFS:Dquot 高速缓存散列表条目:1024 (顺序0、4096字节)
    [0.257461] NET:注册协议系列2.
    [0.258098] TCP 建立哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    [0.258142] TCP 绑定哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    [0.258180] TCP:已配置哈希表(建立4096 BIND 4096)
    [0.2582440] UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [0.258245] UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [0.258356] NET:注册协议系列1.
    [0.259372] RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
    [0.259385] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.259390] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.259395] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
    [0.260343]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_A8 PMU 驱动器启用、提供5个计数器
    [0.263585]工作集:TIMESTAMP_BITS =30 max_order=17 buck_order=0
    [0.264305] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [0.264348]注册了密钥类型 id_resolver
    [0.264355 ]注册了密钥类型 id_legacy
    [0.264394] jffs2:版本2.2。 (NAND)(摘要)Copyright2001-2006 Red Hat, Inc.
    [0.267969] NET:注册协议系列38.
    [0.268089]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要249)
    [0.268101]已注册 IO 调度程序 NOOP
    [0.268107]已登记 IO 调度程序的截止日期
    [0.268126]已注册 IO 调度程序 cfq (默认值)
    [0.268674] pinctrl-single 44e10800.pinmux:请更新 DTS 以使用#pinctrl-cells =<1>
    [0.269029] pinctrl-single 44e10800.pinmux:142引脚、PA f9e10800大小568
    [0.270437] wkup_m3_IPC 44e11324.wkup_m3_IPC:无法获取 rproc 句柄
    [0.2717]串行:8250/16550驱动程序,4个端口,启用 IRQ 共享
    [0.273541] OMAP-UART 44e09000.serial: uart0无 wakeirq
    [0.273708] 44e09000.serial: tmio 0x44e09000处的 ttyO0 (IRQ = 158、base_baud = 3000000)是 OMAP UART0
    启用[0.879748]控制台[ttyO0]
    [0.884004] OMAP-UART 48022000.serial: uart1无 wakeirq
    [0.890081] 48022000.serial: tmio 0x48022000 (IRQ = 159、base_baud = 3000000)处的 ttyO1是 OMAP UART1
    [0.900326] OMAP-UART 48024000.serial: uart2无 wakeirq
    [0.906392] 48024000.serial: tmio 0x48024000 (IRQ = 160、base_baud = 3000000)处的 ttyO2是 OMAP UART2
    [0.916589] OMAP-UART 481a6000.serial: uart3无 wakeirq
    [0.922634] 481a6000.serial: tmio 0x481a6000 (IRQ = 161、base_baud = 3000000)处的 ttyO3是 OMAP UART3
    [0.933523] OMAP-rng 48310000.rng:OMAP 随机数生成器版本 20.
    [0.954564]返修:模块已加载
    [0.964785]循环:模块已加载
    [0.969185] mtdoops:必须提供 MTD 器件(mtddev=name/number)
    [0.977722] libphy:固定 MDIO 总线:探测
    [1.052280] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
    [1.058653] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:Detected phy mask FFFFFFFE
    [1.065721] libphy: 4a101000.mdio:探测
    [1.069906] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:PHY[0]:device 4a101000.MDIO:00、driver SMSC LAN8710/LAN8720
    [1.080172] cpsw 4a100000.以太网:检测到的 MACID = 68:C9:0b:82:4e:3b
    [1.087291] cpsw 4a100000.以太网:CPT:溢出检查周期500 (jiffies)
    [1.096374] usbcore:注册的新接口驱动程序 a6
    [1.102809] usbcore:注册的新接口驱动程序 ax88179_178a
    [1.109293] usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_Ether
    [1.115586] usbcore:注册的新接口驱动程序 smsc95xx
    [1.121737(2006) usbcore:注册的新接口驱动程序 net1080)
    [1.127846] usbcore:注册了新接口驱动程序 CDC_Subset
    [1.134199] usbcore:注册的新接口驱动程序 zaurus
    [1.140198] usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_NCM
    [1.146822] EHCI_hcd:USB 2.0 "增强型"主机控制器(EHCI)驱动程序
    [1.153686] EHI-OMAP:OMAP-EHCI 主机控制器驱动程序
    [1.159664] usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_WDM
    [1.166112] mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
    [1.174242] OMAP_RTC 44e3e000。RTC:RTC 内核:将44e3e000。RTC 注册为 rtc0
    [1.182793] i2c /dev/entries 驱动程序
    [1.186512]单线制达拉斯网络协议的驱动程序。
    [1.193738] OMA_WDT:OMAP 看门狗定时器修订版0x01:初始超时60秒
    [1.202298] cputidle: enable-method 属性'ti,am3352'找到操作
    [1.210968] omap_hmc 48060000.mmc:获得 CD GPIO
    [1.216193] OMAP_hsmmc 48060000.MMC:获得 WP GPIO
    [1.222401] ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
    [1.228970] OMAP-AES 53500000。AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.2
    [1.235289] OMAP-AES 53500000。AES:将运行具有实时优先级的请求泵
    [1.244016] OMAP-SHIM 53100000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
    [1.251145] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbhid
    [1.257003] usbhid:USB HID 内核驱动程序
    [1.261749] remoteproc remoteproc0:wkup_m3可用
    [1.26887]轮廓:使用 ARM/armv7
    [1.273478]正在初始化 XFRM netlink 套接字
    [1.277955] NET:注册协议系列17.
    [1.282646] NET:注册协议系列15.
    [1.287282] CAN:控制器局域网内核(修订版20120528 ABI 9)
    [1.293814] NET:注册协议系列29
    [1.298501] 8021q:802.1Q VLAN 支持 v1.8
    [1.302920]注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
    [1.307529] OMAP_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
    [1.314197] SR_DEV_INIT:未为 Smarttreflex0指定电压域。 无法初始化
    [1.322658] SR_DEV_INIT:未为 Smarttreflex1指定电压域。 无法初始化
    [1.331565] PM:无法获取 wkup_m3_IPC 句柄
    [1.336369]支持 ThumbEE CPU 扩展。
    [1.340827]已初始化 SmartReflex 3类
    [1.372499] tps65910 0-002D:无中断支持、无内核 IRQ
    [1.380731] vrtc:由 VIN_FIXED 提供
    [1.388923] VIO:由 VIN_FIXED 供电
    [1.394688] vdd1:由 VIN_FIXED 提供
    [1.400897] vdd2:由 VIN_FIXED 提供
    [1.408960] vdig1:由 VIN_FIXED 提供
    [1.413221] random:快速初始化完成
    [1.418355] vdig2:由 VIN_FIXED 供电
    [1.424177] vpll:由 VIN_FIXED 供电
    [1.429871] Vdac:由 VIN_FIXED 提供
    [1.435609] vaux1:由 VIN_FIXED 供电
    [1.441407] vaux2:由 VIN_FIXED 供电
    [1.447241] vaux33:由 VIN_FIXED 提供
    [1.453164] VMMC:由 VIN_FIXED 供电
    [1.45888] VBB:由 VIN_FIXED 供电
    [1.464545] 0-0049未找到电源 VCC、正在使用虚拟稳压器
    [1.471071] pca953x 0-0049:读取寄存器失败
    [1.476282] pca953x:0-0049探测器失败,错误-121
    [1.482144] OMAP_i2c 44e0b000。i2c:400kHz 时的总线0版本0.11
    [1.489169] omap_hsmmc 48060000.mmc:获得 CD GPIO
    [1.494072] remoteproc remoteproc0:为 wkup_m3加电
    [1.499534] remoteproc remoteproc0:引导 FW 映像 AM335x-pm-firmware.elf、大小224344
    [1.508081] OMAP_hsmmc 48060000.MMC:获得 WP GPIO
    [1.514014] remoteproc remoteproc0:远程处理器 wkup_m3现已启动
    [1.514035] wkup_m3_IPC 44e11324.wkup_m3_IPC:cm3固件版本= 0x192
    [1.632582] PM:引导加载程序不支持仅 RTC!
    [1.638624] OMAP_RTC 44e3e000。RTC:将系统时钟设置为2000-01-01 00:00:00 UTC (946684800)
    [1.647668] SR_init:无 PMIC 挂钩以初始化 SmartReflex
    [1.653597] SR_init:SR 的平台驱动程序寄存器失败
    [1.663132] VMMC_FIXED:正在禁用
    [1.666623] VCORE_FIXED:正在禁用
    [1.671045]正在等待根设备/dev/mmcblk1p2...
    [1.711279] mmc1:主机不支持读取只读开关、假设已启用写入
    [1.721881] mmc1:地址1234处的新高速 SDHC 卡
    [1.728485] mmcblk1:mmc1:1234 SA08G 7.25 GiB
    [1.734826] mmcblk1:P1 P2
    [1.794158] EXT4-FS (mmcblk1p2):使用 ext4子系统安装 ext3文件系统
    [1.816174] EXT4-FS (mmcblk1p2):已安装的文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    [1.824756] VFS:在设备179:2上安装了 root (ext3文件系统)只读。
    [1.836504] devtmpfs:已安装
    [1.840790]释放未使用的内核内存:1024K (c0900000 - c0a00000)
    [2.301906] EXT4-FS (mmcblk1p2):已重新安装。 opts:data= ordered
    设置主机名:idefix
    创建静态设备:rootdir=/
    表='/etc/device_table.txt
    好的
    正在启动日志记录:确定
    cpufreq 控制文件/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor 不存在或不可写
    使用 udev 填充/dev/dev:[2.545508] ud[849]:起始版本3.2.1
    [2.622364] udevd[850]:启动 eudev-3.2.1
    [2.960744] 47401300.usb-phy 电源 VCC 未找到、使用虚拟稳压器
    [3.001442] 47401b00.usb-phy 电源 VCC 未找到、正在使用虚拟稳压器
    [3.032338] CAN 设备驱动程序接口
    [3.071269] c_CAN_platform 481cc000.can: c_CAN_platform 设备已注册(regs=fa1cc000、IRQ=166)
    [3.105455] c_CAN_platform 481d0000.can: c_CAN_platform 设备已注册(regs=fa1d0000、IRQ=167)
    [3.249154] pps pps0:新 PPS 源 pps.-1
    [3.266793] pps pps0:将 IRQ 97注册为 PPS 源
    [3.472532] musb-hdrc musb-hdrc.0:请求 rx1失败。
    [3.478278] musb-hdrc musb-hdrc.0:musb_init_controller failed with status -517
    [3.497327] musb-hdrc musb-hdrc.0:请求 rx1失败。
    [3.503387] musb-hdrc musb-hdrc.0:musb_init_controller 失败、状态为-517
    [3.534357] musb-hdrc musb-hdrc.1:MUSB HDRC 主机驱动程序
    [3.545399] musb-hdrc musb-hdrc.0:MUSB HDRC 主机驱动程序
    [3.564172] musb-hdrc musb-hdrc.1:注册了新的 USB 总线、分配了总线编号1
    [3.578364] musb-hdrc musb-hdrc.0:新的 USB 总线已注册、分配的总线编号2
    [3.603061] USB USB1:找到新的 USB 器件、idVendor=1d6b、idProduct=0002
    [3.610170] USB USB1:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
    [3.617756] USB USB1:产品:MUSB HDRC 主机驱动程序
    [3.622962] USB USB1:制造商:Linux 4.9.28-geed43d1050 musb-hcd
    [3.629681] USB USB1:Serial Number:musb-hdrc.1.
    [3.644396]集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
    [3.648355]集线器1-0:1.0:检测到1个端口
    [3.653489] USB USB2:找到新的 USB 设备、idVendor=1d6b、idProduct=0002
    [3.660583] USB USB2:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
    [3.668161] USB USB2:产品:MUSB HDRC 主机驱动程序
    [3.673360] USB USB2:制造商:Linux 4.9.28-geed43d1050 musb-hcd
    [3.680071] USB USB2:Serial Number:musb-hdrc.0
    完成
    [3.708637]集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
    [3.717900]集线器2-0:1.0:检测到1个端口
    正在启动系统时钟处理(/dev/i2c-0):ok
    开始监控 BC:[4.082298] USB 1-1:使用 musb-hdrc 的新型高速 USB 器件编号2
    [4.152407] USB 2-1:使用 musb-hdrc 的新型高速 USB 器件编号2
    [4.252634] USB 1-1:找到新的 USB 器件、idVendor=0424、idProduct=2514
    [4.259641] USB 1-1:新 USB 器件字符串:MFR=0、Product=0、SerialNumber=0
    [4.272933]集线器1-1:1.0:找到 USB 集线器
    [4.276959]集线器1-1:1.0:检测到4个端口
    [4.322636] USB 2-1:找到新的 USB 器件、idVendor=0424、idProduct=2514
    [4.329640] USB 2-1:新 USB 器件字符串:MFR=0、Product=0、SerialNumber=0
    [4.342820]集线器2-1:1.0:找到 USB 集线器
    [4.346841]集线器2-1:1.0:检测到4个端口
    开始
    探测模块:
    已加载 SPI-OMAP2-mcspi
    modprobe:modules.dep 中找不到模块 d_CAN_platform
    D_CAN_platform 失败
    已加载 mcp251x
    [4.834736] at86rf230:忽略未知参数'debug'
    at86rf230已加载
    modprobe:modules.dep 中找不到模块6LoWPAN
    6LoWPAN 失败
    [4.873275] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbserial
    [4.880072] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbserial_generic
    [4.888356] usbserial:USB Serial Support registered for generic
    [4.897855]选项:忽略未知参数"debug"
    [4.905266] usbcore:注册的新接口驱动程序选项
    [4.911917] usbserial:为 opticon 注册的 USB Serial 支持
    已加载 OPickon
    [4.9399013] usbcore:注册的新接口驱动程序 USB 存储
    USB 存储已加载
    已加载 sc16is7xx
    正在初始化随机数生成器... 完成。
    正在启动系统信息总线:完成
    检测到 DIMM-CPU-cb13/14 (或后继路由器)
    检查/dev/ttyO1上的调制解调器是否处于活动状态(0)
    关闭输出 GPIO 100...关闭调制解调器电源...向 F9写入1个字节[01]
    正在导出 GPIO 38...正在将1个字节[02]写入 F9
    (笑声) ON[12.022416] USB 1-1.4:使用 musb-hdrc 的新型高速 USB 器件编号3
    [12.154076] USB 1-1.4:配置1接口0替代设置0端点0x81具有无效的 bInterval 255、更改为11
    [12.165046] USB 1-1.4:找到新的 USB 器件、idVendor=058B、idProduct=0041
    [12.172236] USB 1-1.4:新 USB 器件字符串:MFR=0、Product=0、SerialNumber=0
    [12.201859] usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_ACM
    [12.207866] CDC_ACM:用于 USB 调制解调器和 ISDN 适配器的 USB 抽象控制模型驱动程序
    [12.22346] usbcore:注册的新接口驱动程序 USB_serial_Simple
    [12.230347] usbserial:注册用于相关链接的 USB Serial 支持
    [12.240056] usbserial:为 zio 注册的 USB Serial 支持
    [12.246950] usbserial:为 funsoft 注册了 USB Serial 支持
    [12.254525] usbserial:为闪存加载程序注册了 USB Serial 支持
    [12.261859] usbserial:为 google 注册了 USB Serial 支持
    [12.269339] usbserial:为 vivopay 注册的 USB Serial 支持
    [12.276481] usbserial:注册了针对 MOTO_MODEM 的 USB Serial 支持
    [12.284217] usbserial:已为 Novatel_GPS 注册 USB Serial 支持
    [12.291532] usbserial:为 hp4x 注册了 USB 串行支持
    [12.298843] usbserial:为 Suunto 注册了 USB Serial Support
    [12.305886] usbserial:为 SIEMENS_MPI 注册了 USB 串行支持
    [12.313765] USB_serial_Simple 1-1.4:1.1:检测到闪存加载程序转换器
    [12.321548] USB 1-1.4:闪存加载程序转换器现在连接到 ttyUSB0
    [13.458877] USB 1-1.4:USB 断开连接、器件编号3
    [13.4667517]闪存加载程序 ttyUSB0:闪存加载程序转换器现在从 ttyUSB0断开
    [13.477044] USB_serial_Simple 1-1.4:1.1:器件已断开连接
    [13.782415] USB 1-1.4:使用 musb-hdrc 的新型高速 USB 器件编号4
    已完成
    检查/dev/ttyO1上的调制解调器是否处于活动状态(1)
    检查/dev/ttyO1上的调制解调器是否处于活动状态(2)
    [18.962448] USB 1-1.4:无法读取配置索引0描述符/启动:-110
    [18.969740] USB 1-1.4:无法读取配置、错误-110
    [19.072414] USB 1-1.4:使用 musb-hdrc 的新型高速 USB 器件编号5
    检查/dev/ttyO1上的调制解调器是否处于活动状态(3)
    检查/dev/ttyO1上的调制解调器是否处于活动状态(4)
    检查/dev/ttyO1上的调制解调器是否处于活动状态(5)



    确定调制解调器正常
    调制解调器响应迅速
    正在等待、然后再检查 USB 设备
    [24.592416] USB 1-1.4:使用 musb-hdrc 的新型高速 USB 器件编号6
    [24.732792] USB 1-1.4:找到新的 USB 设备、idVendor=1519、idProduct=0303
    [24.739987] USB 1-1.4:新 USB 器件字符串:MFR=1、Product=2、SerialNumber=3
    [24.747660] USB 1-1.4:产品:产品
    [24.751659] USB 1-1.4:制造商:供应商
    [24.756019] USB 1-1.4:序列号:359515058825666
    [24.800449] CDC_ACM 1-1.4:1.0:ttyACM0:USB ACM 设备
    [24.811812] CDC_ACM 1-1.4:1.2:ttyACM1:USB ACM 器件
    [24.823810] CDC_ACM 1-1.4:1.4:1.4:ttyACM2:USB ACM 设备
    [24.835508] CDC_ACM 1-1.4:1.6:ttyACM3:USB ACM 设备
    [24.847498] CDC_ACM 1-1.4:1.8:ttyACM4:USB ACM 设备
    [24.867994] CDC_ETHERE 1-1.4:1.10 ETH1:寄存器'CDC_ETHER' at USB-MUSB -hdrc.1-1.4、CDC 以太网设备、00:00:11:12:13:14
    检查调制解调器 USB 以太网设备的功能
    无法获取调试描述符:资源暂时不可用
    调制解调器 HL8548@eth1=1519:0303作为 USB CDC 以太网设备提供、因此 pppd 不会启动
    调制解调器系统信息:RHL85xx.5.5.23.0.201610311418.X6250_7
    调制解调器 IMEI:359515058825666
    调制解调器仿真 ID:00000000000000000000
    开始在 eth1上使用 blau.de 为 HL8548提供 CDC-Ethernet 启动器
    正在启动网络:正常
    启动网络接口守护程序插入:eth0 eth1[31.224972] net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.12 (0)
    [31.230530] net eth0:初始化 cpsw ale 版本1.4
    [31.235974]净 eth0:ALE 表大小1024
    [31.241747] libphy:找不到 Phy 4a101000.mdio:01
    [31.2467676] net eth0:在从器件0、ERR -19上找不到 PHY "4a101000.MDIO:01"
    USB0 wwan0 wlan0 ppp0。
    启动 php-fpm [31.482956] SMSC LAN8710/LAN8720 4a101000.MDIO:00:连接的 PHY 驱动程序[SMSC LAN8710/LAN8720](MII_bus:phy_addr=4a101000.MDIO:00、IRQ=1)
    [31.568697] 8021q:将 VLAN 0添加到设备 eth0上的硬件过滤器
    [31.633664] CDC_ETher 1-1.4:1.10 eth1:kevent 12可能已被丢弃
    [31.633713] CDC_ETH1-1.4:1.10 ETH1:kevent 11可能已被丢弃
    完成
    正在启动 gpsd:确定
    正在启动 gpspositiond:完成
    正在启动 Nginx...
    起始 smsd:[33.603078] cpsw 4a100000.ethernet eth0:链接已启动- 100Mbps/全-流控制 Rx/TX
    好的
    启动 sshd:好的
    正在启动网络时间协议守护程序:同步
    正在启动 cron 守护程序:crond。
    连接到服务器:aidageo.de
    正在启动设备监视脚本:。
    启动振动传感器处理(/dev/i2c-0):正常

    AT+CMMR


    RHL85xx.5.5.23.0.201610311418.X6250_7



    好的

    AT+CGSN


    359515058825666



    好的
    读取调制解调器版本
    已成功创建文件"/etc/conf.d/identification_imei.conf。
    [34.974449] random: crng init done.(随机:完成 crng 初始化。
    等待网络1秒钟。
    等待网络2秒钟。
    等待网络3秒钟。
    已成功创建文件"/etc/conf.d/identification_mac.conf。
    成功创建标识文件。
    /etc/init.d/S92can:配置/media/disk/canlogger/can.conf 不存在
    /etc/init.d/S92can:应用/etc/conf.d/can.conf 中的配置
    正在启动 CAN 接口... CAN0@250000[ 37.647834] c_CAN_platform 481cc000.can CAN0:设置 BTR=1c05 BRPE=0000
    CAN1@250000[ 37.827898] c_CAN_platform 481d0000.can CAN1:设置 BTR=1c05 BRPE=0000

    DCS 通过配置|false |停用
    DCS_DATA_TRANSFRATION 通过配置|false 来停用
    /etc/init.d/S93-am335x-pm-firmware-load:第4行:无法创建/sys/devices/ocp.2/44d00000.wkup_m3/firmware/am335x-pm-firmware.bin/loading:不存在的目录
    /etc/init.d/S93-am335x-pm-firmware-load:第5行:无法创建/sys/devices/ocp.2/44d00000.wkup_m3/firmware/am335x-pm-firmware.bin/data:不存在的目录
    /etc/init.d/S93-am335x-pm-firmware-load:第6行:无法创建/sys/devices/ocp.2/44d00000.wkup_m3/firmware/am335x-pm-firmware.bin/loading:不存在的目录

    此致、

    Ralph
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉尔夫

    [引用 USER="Ralph Nemitz"]是的,我使用的是 AM335x TI PSDK v04.00

    您能否再次检查此项?

    [引用 USER="Ralph Nemitz"] U-Boot 2015.07[/引用]

    TI PSDK v04.00附带的 u-boot 版本为2017.01

    [引用 user="Ralph Nemitz"]gcc 版本5.4.0 (BuildRoot 2017.02.5)

    TI PSDK v04.00附带 Linaro GCC 6.2.1 2016.11工具链。

    确保使用正确的工具链和 defconfig 文件(tisdk_AM335x-evm_defconfig)

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    同时我解决了问题、电源管理工作做得很好。

    1.可通过更改/etc/init.d 中的初始化顺序来解决 cpufreg 的问题:S10cpufreg --> S43cpufreg

    2.通过从 /etc/init.d 删除 S93-AM335x-Pm-firmware-load、可以解决 AM335x-pm-firmware-load 问题

    我通过调用"echo mem >/sys/power/state "检查了电源管理、并获得了成功的暂停/恢复周期。

    不再需要使用 S93脚本加载 AM335x-pm 固件。

    我使用了 U-Boot 2015.07和 gcc 版本5.4.0 (BuildRoot 2017.02.5)。

    感谢您的帮助!

    此致、

    Ralph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    拉尔夫

    很高兴看到您解决了这个问题。 请注意、您绝对不会使用 AM335x TI PSDK。 使用 PSDK 时、默认情况下正确处理 AM335x-pm-firmware 固件、无需更改文件系统脚本。

    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    您可以从以下 wiki 页面获取有关 PM 固件的更多信息:

    processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_Power_Management_User's_Guide_(v4.4)
    processors.wiki.ti.com/.../Sitara_Linux_Training:_Power_Management
    processors.wiki.ti.com/.../Debugging_AM335x_Suspend-Resume_Issues

    此致、
    帕维尔