This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:如何构建处理器 SDK RTOS CSL-FL 示例?

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/622871/tms320c6678-how-to-build-processor-sdk-rtos-csl-fl-examples

器件型号:TMS320C6678

您好、香榭丽舍

我正在尝试在 C6678 PDK 中构建 CSL-FL 示例。 我参考了 TI Wiki (processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_CSL) 并在下面收到了错误消息。
请告诉我如何指定电路板和内核?

 C:\ti\pdk_c667x_2_0_6\packages \ti\cSL>gmake app_clean
 gmake clear_appcore 板=evmAM572x
 gmake[1]:输入目录`C:/ti/pdk_c667x_2_0_6/packages/ti/csl
 gmake examples_clean core=a15_0 build_profile_a15_0=release
 gmake[2]:输入目录`C:/ti/pdk_c667x_2_0_6/packages/ti/csl
 gmake -C:\ti\pdk_c667x_2_0_6\packages/ti/CSL/example/EDMA/EDMA_polled_mode_test clean
 gmake[3]:输入目录`C:/ti/pdk_c667x_2_0_6/packages/ti/csl/example/edma/edma_polled_mode_test
 C:\ti\pdk_c667x_2_0_6\packages/ti/build/makerules/common.mk:355:
 C:\ti\pdk_c667x_2_0_6\packages/ti/build/makerules/rules_a15.mk:无此类文件或目录
 gmake[3]:***没有规则使目标`C:\ti\pdk_c667x_2_0_6\packages/ti/build/makerules/rules_a15.mk。  停下。
 gmake[3]:离开目录`C:/ti/pdk_c667x_2_0_6/packages/ti/csl/example/edma/edma_polled_mode_test
 gmake[2]:***[CSL_EDMA_POLED_MODE_TEST_APP_CLE]错误2.
 gmake[2]:离开目录`C:/ti/pdk_c667x_2_0_6/packages/ti/csl
 gmake[1]:***[a15_0_aclean]错误2.
 gmake[1]:离开目录`C:/ti/pdk_c667x_2_0_6/packages/ti/csl
 gmake:***[evmAM572x_acley]错误2.

此致、
J-Breeze

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将其转发给软件团队。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CSL FL 示例仅针对 AM57xx 平台提供、我可以说。 C66x 器件不支持它们。

    我在 pdk_c667x_2_0_5/packages 中尝试过此操作、并运行您指示的命令、clean 和 build 命令返回"Nothing to clean"和"Nothing to build"。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    Actualiy、我想在下面构建一个文件。 请告诉我如何构建它吗?

     C:\ti\pdk_c667x_2_0_6\packages \ti\cSL\examples\ecc\ecc_test_app\main_c66x.c

    此致、
    J-Breeze

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该示例适用于 AM57xx 器件、而不适用于 C6678器件。 到器件上的 DDR 接口不同、n`t 我们建议使用该示例作为 C6678的参考。 Processor SDK RTOS n`t C6678的任何 DDR ECC 测试示例。

    GEL 文件n`t 启用 ECC 的选项、但软件当前不支持 DDR ECC。

    此致、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    很抱歉、C6678剂量没有示例。 不过、感谢您的建议。

    此致、
    J-Breeze