This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMDSLCDK6748:当我尝试启动 NSP#39;s bios5-cfgdemo 时出现链接错误

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/622233/rtos-tmdslcdk6748-link-error-occur-when-i-tried-to-start-nsp-s-bios5-cfgdemo

器件型号:TMDSLCDK6748

工具/软件:TI-RTOS

我想使用 NDK 开发 SYS/BIOS 5 Net 应用。 因此、我尝试在 NSP 1.0中启动"cfgdemo"示例。 (PS:较新版本的 NSP 仅具有 SYS/BIOS 6的示例)。

以下是构建结果:

为项目 NDK_evm6748_bios5_cfgdemo 构建配置调试****

“D:\ti\\ccsv5\\utils\\bin\\gmake”-k 所有
“生成文件:./cfgdemo.tcf”
'd:\ccsv5\\utils\\bin\gmake"-k all 'building file:./d=
/ti/bios_5_42_01_09/xdctools/tconf /ti/ndk_2_20_06_35/packages/ti/ndk/inc/tci
”



/ti/ndk_2_20_06_35/packages/ti/ndk/inc“demo.md.trackne.d=/ti/bios_5_42_01_09/packages /Users/zhuji/Documents/workspace_v5_5/ndk_evm6748_bios5_cfgdemo /ti/bios_5_42_01_09/packages/ti/bios/include /Users/zhuji/Documents/workspace_v5_5/ndk_evm6748_bios5_cfgdemo/Debug /ti/ndk_2_20_06_35/packages/ti/ndk/inc/tools /ti/ccsv5/tools/compiler/c6000_7.4.4/include /ti/ccsv5/tools/compiler/c6000_7.4.4/bin/cl6x include_path="D:/ti/bios_5_42_01_09/packages/ti/rtdx/include/c6000 --diag_warning=225 --preproc_with_compile --preproc_dependence="cfgdemo.pp"./cfgdemo.c"
'已完成构建:./cfgdemo.c'
'
'''生成文件:cfgdemocfg.s?'
调用:C6000编译器
'D:/ti/ccsv5/tools/compiler/c6000_7.4.4/bin/cl6x -mv6740 -g -include_path="D:/ti/ccsv5/tools/compiler/c6000_7.4.4/include --include_path="D:/ti/ndk_2_20_06_35/packages/ti/ndk/inc /Users/zhuji/Documents/workspace_v5_5/ndk_evm6748_bios5_cfgdemo --include_path="D:/ti/ndk_2_20_06_35/packages/ti/ndk/inc/tools /ti/bios_5_42_01_09/packages/ti/bios/include --include_path="D:/Users/zhuji/Documents/workspace_v5_5/ndk_evm6748_bios5_cfgdemo/Debug --include_path="D:/ti/bios_5_42_01_09/packages/ti/rtdx/include/c6000 --include_path="D:demfg"--include_path="D:demfg"--proc-deg_defination_demination_deepage=densoritude=
'已完成的建筑:cfgdemocfg.s??'
'
''生成文件:cfgdemocfg_c.c'
'调用:C6000编译器
'"D:/ti/ccsv5/tools/compiler/c6000_7.4.4/bin/cl6x "-mv6740 -g -include_path="D:/ti/ccsv5/tools/compiler/c6000_7.4.4/include /Users/zhuji/Documents/workspace_v5_5/ndk_evm6748_bios5_cfgdemo/Debug /ti/bios_5_42_01_09/packages/ti/rtdx/include/c6000 "-include_path="D:/ti/ndk_2_20_06_35/packages/ti/ndk/inc "-include_path="D:/ti/ndk_2_20_06_35/packages/ti/ndk/inc/tools /ti/bios_5_42_01_09/packages/ti/bios/include




/ti/ccsv5/tools/compiler/c6000_7.4.4/include "-include_hookiag="D:demfg"-demfg_bulation"-demcc=/Users/zhuji/Documents/workspace_v5_5/ndk_evm6748_bios5_cfgdemo /ti/ccsv5/tools/compiler/c6000_7.4.4/bin/cl6x -deg_bulation_define.come.come"-demfg_depd_probe.come"-_dempremotherboard.cn"-cn"-demcp_.com.cn"-demcp_demcp_demcp_demcc=demcp_guide_.com.cn" include_path="D:/ti/ndk_2_20_06_35/packages/ti/ndk/inc --include_path="D:/ti/ndk_2_20_06_35/packages/ti/ndk/inc/tools --include_path="D:




/ti/ccsv5/tools/compiler/c6000_7.4.4/include --include_path="D:/Users/zhuji/Documents/workspace_v5_5/ndk_evm6748_bios5_cfgdemo/Debug --include_path="D:/Users/zhuji/Documents/workspace_v5_5/ndk_evm6748_bios5_cfgdemo /ti/ccsv5/tools/compiler/c6000_7.4.4/bin/cl6x /ti/ndk_2_20_06_35/packages/ti/ndk/inc/tools /ti/bios_5_42_01_09/packages/ti/bios/include --include_path="D:/ti/bios_5_42_01_09/packages/ti/bios/include /Users/zhuji/Documents/workspace_v5_5/ndk_evm6748_bios5_cfgdemo/Debug /ti/bios_5_42_01_09/packages/ti/rtdx/include/c6000 --include_path="D:/ti/bios_5_42_01_09/packages/ti/rtdx/include/c6000 --diag_warning=225 --preproc_with_compendency"--include "d:combe.combe.combe.combe.combe.combe.combe.combe.combe.combe.combe.combe.combe.combe.combe.combe.combe.combe.combe.combe.combe.combe.combe.com.prop:/ti/ndk_2_20_06_35/packages/ti/ndk/inc /Users/zhuji/Documents/workspace_v5_5/ndk_evm6748_bios5_cfgdemo preproc_with_compile --preproc_dependence="evminit.pP""./evminit.c"
已完成构建:./evminit.c'
''
''''构建文件:./intmgmt.c'
调用:C6000编译器
'D:/ti/ccsv5/tools/compiler/c6000_7.4.4/bin/cl6x /ti/ccsv5/tools/compiler/c6000_7.4.4/include /ti/ndk_2_20_06_35/packages/ti/ndk/inc/tools /Users/zhuji/Documents/workspace_v5_5/ndk_evm6748_bios5_cfgdemo/Debug /ti/bios_5_42_01_09/packages/ti/bios/include -mv6740 -g -include_path="/ti/ndk_2_20_06_35/packages/ti/ndk/inc -intrus.cd-combe.com/support/dtrending="d"-drom.com.cn"/ti/bios_5_42_01_09/packages/ti/rtdx/include/c6000


-cn"-dprobrom.com.cn"-cn"-cn_building:/Users/zhuji/Documents/workspace_v5_5/ndk_evm6748_bios5_cfgdemo -cn"-dprob&content.cd_board.cn"-dprobe.page=:
C6000编译器
的"D:/ti/ccsv5/tools/compiler/c6000_7.4.4/bin/cl6x - mv6740 -g - include_path="D:/ti/ccsv5/tools/compiler/c6000_7.4.4/include - include_path="D:/ti/ndk_2_20_06_35/packages/ti/ndk/inc /Users/zhuji/Documents/workspace_v5_5/ndk_evm6748_bios5_cfgdemo




/ti/ccsv5/tools/compiler/c6000_7.4.4/bin/cl6x - include_path="D:/ti/ndk_2_20_06_35/packages/ti/ndk/inc/tools - include_path="D:/ti/bios_5_42_01_09/packages/ti/bios/include - include_path="D:/Users/zhuji/Documents/workspace_v5_5/ndk_evm6748_bios5_cfgdemo/Debug - include_path="D:commiteration_deumb:/ti/bios_5_42_01_09/packages/ti/rtdx/include/c6000 -'pred_depapd_demo.c =-m6740"-mbios_demo.c:-mbios_botrendarit_bulation.c:-d_bepd_bulation.c:-d_bulation_sbulation_sbish-d_d_d_depbulation_sbulation_sbek.c:-d_depbios_bulation_sbishing_deepd_d_bish-d_depd_d_bulation_sbing_de=-depd_bulation_sbish-d_bing_deepd.pnation_sbulation.c:-d. warn_sections -"D:/ti/ccsv5/tools/compiler/c6000_7.4.4/lib "-"D:/ti/ccsv5/tools/compiler/c6000_7.4.4/include -i"D:/ti/bios_5_42_01_09/packages/ti/rtdx/lib/c6000 -"D:/ti/bios_5_42_01_09/packages/ti/bios/lib -reread_libs -xml_link_info="ndk_evm6748_bios5_cfgcfgobj _linkInfo.xml"-rom_model -o "ndk_m6748"-dem/demintr./dime.cm/dem/dem/demintrl"/dimpl./dimpl./demintr./dimpl./dem/dimpl./dimpl./f_un./demintr./dimpl./dimpl./dimpl./f_un./dimpl./dimpl./f_un./dimpl./dimpl./f/dimpl./f_m./dimpl./dimpl./dimpl./dimpl./dc/dimpl./dimpl./dimpl./dimpl./dimpl./


未定义 第一个参考
符号 文件中
------ --------
_emac_setConfig D:\ti\NSP_1_10_03_15/packages/ti/drv/omapl138/lib/debug/ti.drv.omapl138.a674 
_ti_sysbios_family_c64p_Hwi_Object_create_S D:\ti\NSP_1_10_03_15/packages/ti/drv/amapl138/lib/debug/ti.drv.ampl138.a674 

_ti_sysbios_family_c64p_Hwi_Object__delete _S D:\ti\NSP_1_10_03_15/packages/ti/drv/amapl138/lib/debug/ti.drv.ampl138.a674 
>>编译失败
_ti_sysbios_family_c64p_Hwi_Params__init_S D:\ti\NSP_1_10_03_15/packages/ti/drv/omappl138/lib/debug/ti.drv.omap138.a674 
_ti_sysbios_family_c64p_hwi_disableIER__E D:\ti\NSP_1_10_03_15/packages/ti/drv/omapl138/lib/debug/ti.drv.omapl138.a674 
ti_sysbios_family_c64p_hwi_enableIER__E D:\ti\NSP_1_10_03_15/packages/ti/drv/omapl138/lib/debug/ti.drv.omapl138.a674 
_ti_sysbios_hal_hwi_enableInterrupt__E D:\ti\NSP_1_10_03_15/packages/ti/drv/omapl138/lib/debug/ti.drv.omapl138.a674 
_xdc_runtime_Error_getMsg__E D:\ti\NSP_1_10_03_15/packages/ti/drv/omapl138/lib/debug/ti.drv.omapl138.a674 
_xdc_runtime_Error_init__E D:\ti\NSP_1_10_03_15/packages/ti/drv/omapl138/lib/debug/ti.drv.omapl138.a674 

错误:未解析的符号仍然
存在错误:链接期间遇到错误;"NDK_evm6748_bios5_cfgdemo.out"未
生成
gmake:***[NDK_evm6748_bios5_cfgdemo.out]错误1
gmake:目标`全部'未生成、原因是错误。

****构建完成****

似乎有些库没有构建。 plz 帮助我、thx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经解决了我的问题。 我发现我使用了错误的 NSP 版本进行编译。 它应该是1.0而不是1.10。 我已将其更改为1.0、它工作正常。
    无论如何、感谢您的 Yordan 和您的团队