请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3517 工具/软件:Linux
我们有一个基于 AM3517 Sitara 的定制硬件平台(与 BeagleBoard 非常相似)、运行 Angstrom 发行版 Linux (3.19.2)。 使用标准 MLO -> uBoot -> Linux 内核分区方案设置 SD 卡。 此外、我们还针对主要 Linux 内核分区问题和/或系统冻结设置了恢复分区-这两个都基于看门狗复位。
我们在现场部署了许多此类平台、问题在于、由于系统正常运行数周(有时是数月)后看门狗复位、某些系统正在重新启动到恢复分区。 我们无法在实验练习中重现此问题、并且系统由于看门狗复位而重新启动的原因/时间没有模式。 我们尝试了增强型日志记录、以查看看门狗过程是否被终止、但没有任何迹象表明这种情况。 此外、没有显示看门狗馈送过程被终止的 oom 日志。 看门狗馈入设置为每3秒复位一次计时器、复位时间设置为3分钟。 所有症状都表示日志记录、内核和其他进程只是冻结、看门狗(设置为3分钟)计时器触发复位。
我们正在寻找有关如何解决此问题的建议和/或想法。 我们可以访问 CPU JTAG 端口。
-Prasad