This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C5517:在 C5517EVM+PCM1864 CMB 上配置6通道麦克风

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1864, TIDEP-0077

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/622202/rtos-tms320c5517-configure-6ch-microphones-on-c5517evm-pcm1864-cmb

器件型号:TMS320C5517
主题中讨论的其他器件:PCM1864TIDEP-0077

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

我的代码库是 TMS320C55XXCSL-LOWPWR-03.07.00.01、使用 C5517 EVM + PCM1864 CMB。

已尝试修改 codec_pcm186x.h (C:\ti\c55_CSL_3.07\demos\audio-preprocessing\c5517)以支持6通道麦克风。 重建和重新刷新后、只有2通道麦克风工作。

我还更改了 NUM_OF_MICs 定义、以支持使用相对配置的2CH 和4CH。 请在此处提供更多建议吗? 提前感谢。

===================================

#ifndef _codec_PCM186x_H_
#define _CODE_PCM186x_H_

//包括分析代码
//#define profile_cycles

//仅回送
#define loopback_only

//使用的多指标类集调查数量
//#define NUM_OF_MICs 2.
//#define NUM_OF_MICs 4.
#define NUM_OF_MICs 6.

//输出通道数
#define NUM_OF_OUTPUT 通道2.

//以 dB 为单位的 MICR 增益(0dB 至32dB)
#define MIC_GAIN_DB 32.

#if NUM_OF_MICS==4
//使用 I2S 3从 CMB 获取 mic3和 mic4
#define INSTANCE3_I2S
#endif

#if NUM_OF_MICS=6
//使用 I2S 3从 CMB 获取 mic3和 mic4
#define INSTANCE3_I2S
//使用 I2S 0从 CMB 获取 MIC5和 MIC6
#define INSTANCE0_I2S
#endif

#include "tidtypes.h"

#include "cslr_gpio.h"

#include "cSL_i2c.h"
#include "cSL_gpio.h"

CSL_Status PCM186X_init (uint16 sampRateRec、uint32 i2cInClk);
CSL_Status PCM186x_Write (UINT16 regAddr、UINT16 regData、pI2cHandle hi2c);
CSL_Status PCM186x_write2 (uint16 regAddr、uint16 regData、pI2cHandle hi2c);
CSL_Status PCM186x_read (uint16 regAddr、uint16 *数据、pI2cHandle hi2c);

#endif /*_codec_PCM186x_H_*

===================================

B.R.

OC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最小值、

    请提供有关系统接线的详细信息吗?

    您是否关注 TI 设计 TIDEP-0077

    Lali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lali、

    感谢您的快速回复。
    关于写入、我只需通过 CCS 将 BF_RT_BIOS.out 加载到 DDR、而不是写入板载闪存。
    我遵循 TI 设计 TIDEP-0077、但将麦克风板更改为基于 PCM1864的圆形麦克风板(CMB)参考设计。

    B.R.
    OC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最小值、
    您是否在 processors.wiki.ti.com/.../C55x_CSL_Audio_Pre-Processing 上应用了修补程序
    麦克风5-6的接线与 wiki 中的接线是否相同?

    如果您这么做、那么您将设置为4个麦克风。 如果您查看 CSL (在应用补丁之前)中的原始未修改音频处理示例、则应该支持6个麦克风。

    Lali