This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX5535EZDSP:语音预处理:6麦克风设置

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/622320/tmdx5535ezdsp-voice-pre-processing-6-mic-setup

器件型号:TMDX5535EZDSP

您好!

我正在尝试使用6Mic 设置的语音预处理演示。 我使用 I20、1、2分别配置多指标类集调查5&6、1&2、3和4。 但是、在 DRC 初始化期间、我将获得以下内容中的堆错误不足:

正在初始化 DRC
没有足够的堆、正在退出

如果我错了、请纠正我的问题。 如果项目在 C5517EVM 上工作、它还应在 c5535ezdsp 上工作、因为两者具有相同的存储器容量。

请指明解决方案。 我还附上了日志文件和代码 file.e2e.ti.com/.../6153.AudioCodec_5F00_DMA.c

e2e.ti.com/.../Log_5F00_6Mics.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhinandan、

    我已将此内容转发给 C55x 软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhinandan、

    编译期间内存的分配方式可能会因两个器件而异。 我建议查看.map 文件以查看存储器中的内容是如何对齐的。 也许在内存中移动一些项目会有所帮助。

    此外、您还可以尝试在.tcf 中增大堆大小。
    Lali