This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:安装:未知文件系统类型#39;示例#39;? 如何在 AM5728中启用示踪剂?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/622945/linux-am5728-mount-unknown-filesystem-type-tracefs-how-to-enable-tracefs-in-am5728

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

当我尝试在 AM5728中安装 tracefs 文件系统时、我收到以下错误

root@am57xx-EVM:~# mount -t tracefs none /t
mount:未知文件系统类型'tracefs' 

如何将文件夹包含在文件系统中?

注:

我正在使用的当前内核版本是4.9.2.8 (ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-04.00.04-linux-x86-Install.bin)、我从下载了该版本

此致、

Mukesh Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mukesh、
    是否可以尝试在内核配置中启用 CONFIG_靠 模并进行检查?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、现在我能够在启用 CONFIG_TRACING_RETRACINing 后安装 traces。 感谢您的回答。