This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM388:DM388上的 AVSYNC

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/622741/dm388-avsync-on-dm388

器件型号:DM388

您好!

我想了解如何在 IPNC RDK 3.9.1中处理 avsync。

是否有适用于 avsync 的应用演示?

向我推荐在该 RDK 中解释 avsync 的任何文档。

谢谢、

Rashmi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rashmi、

    请参阅以下文件

    source/IPNC_RDK/IPNC_mcfw/mcfw/interfaces/link_api/avsync.h

    source/IPNC_RDK/IPNC_mcfw/mcfw/src_linux/links/avsync/avsync.c