This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4379:使用 AM437x 拉伸图像

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/622679/am4379-stretch-image-with-am437x

器件型号:AM4379

大家好、

我的客户希望通过 AM437x 查看640 x 800至1280 x 800的图像或视频。

该器件的硬件能否实现这一点?

如果没有、是否有任何其他 TI 器件可以通过硬件实现这一点?

或者、我是否需要准备软件?

此致、
Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sasaki、您好!

    AM437x 显示子系统支持高达2048x2048的可编程显示尺寸。
    有关如何配置调整视频大小的更多详细信息、请参阅 AM437x TRM 第13.5.1.3节"缩放设置"、网址为:
    www.ti.com/.../spruhl7g.pdf

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsvetolin - San、

    感谢您的快速回复。

    我会读出 TRM :D

    此致、

    Sasaki