This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM3730:POP 存储器替代产品

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/622368/dm3730-pop-memory-alternatives

器件型号:DM3730

尊敬的 e2e 社区:

我的客户目前面临着他们迄今为止使用的 Micron POP 内存(P/N MT29C4G96MAZBBCJV-48 IT)的 EOL 问题。

您是否有适合 DM3730CBPD100的存储器 P/N 建议?

 

我找到了这个 wiki,但我无法从那里获得特定的 P/N:

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Memory_Vendor_Selection_Guide#PoP_Memories

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    可用的 LPDDR1芯片种类会减少。 因此、我建议您向表中列出的内存供应商咨询可用产品。

    BR
    Tsvetolin Shulev