This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TPS549D22:软件驱动程序

Guru**** 2585715 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS549D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/622637/linux-tps549d22-software-driver

器件型号:TPS549D22

工具/软件:Linux

您好!

我们在我们的平台上使用 TPS549D22、我们需要基于 Linux 的器件驱动程序来设置电压以读取已设置的电压、并通过 I2C 接口使用该稳压器。

如果软件驱动程序可用、请提供。

提前感谢您的所有帮助和支持。

此致、

Srinath。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Srinath、

    欢迎访问 TI e2e 社区!

    您能告诉我们以下信息吗?
    1) 1)您使用的是哪个平台?
    2) 2)它是定制板还是标准 EVM/EVK/入门套件?
    3) 3)您使用的内核版本是什么?
    4) 4) TPS549D22由您/贵公司自行选择、还是作为标准开发平台的一部分?

    这些问题将帮助我们更好地了解您的问题。

    谢谢、
    Prabhuraj
    Black胡椒 技术