This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM388:捕获实例动态/运行时控制

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/622297/dm388-capture-instances-dynamic-runtime-control

器件型号:DM388

大家好、

是否可以更改视频标准以及 VIP 实例运行时间的输出宽度和高度。 例如,在开始时,我已将 VIP0实例标准配置为1080p,并将输出配置为1920x1080,在链运行时,我希望切换到标准配置为 NTSC,并将输出配置为720x640。

谢谢

Kailash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailash、

    VIP 端口本身并不重要、只要有有效的输入信号、它就可以进行捕获。  

    如果启用了任何内部模块、则会出现问题、例如、如果在捕获管道中启用了标量或其他流水线模块、则可能会发生溢出。  

    BTW、1080p 和 NTSC 具有不同的模式、一种是逐行扫描、另一种是隔行扫描。 您可能不想将这两个标准混用。

    Rgds、

    Brijesh