This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3357:器件版本之间的差异

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3357, AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/622458/linux-am3357-differences-between-device-versions

器件型号:AM3357
主题中讨论的其他器件: AM3359

工具/软件:Linux

您好!


我们将 TI AM3357处理器用于电路板。 我发现 AM335x 评估板是 SGX Neon 版本(AM335X ES2.1 (SGX NEON))、运行的是996.14MIPS、我们 的定制板是 Neon 版本(AM335X ES2.1 (NEON))、运行的是597.60。

1) 1)我们在唤醒以太网接口方面遇到困难、例如、当内核完全编译并进入控制台时、如果我们执行 ifconfig、我们将启动 eth0接口。 但它不会对连接的设备执行 Ping 操作。 但是、如果我们执行"ifconfig eth0 down"、然后执行"ifconfig eth0 up"、我们将获得 ping、这是不是因为上述差异?

2) 2)我们没有在定制板中启动 SDIO 接口、上述差异是否会导致 SDIO 接口唤醒?

我们只在 DDR 方面有所不同、除了这一点之外、我们的一切都是一样的。 我们使用的是 TI SDK 3.03.00.04。

此致

Sachin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AM3357器件没有 SGX 3D 图形加速器。 该 EVM 是使用 AM3359构建的、AM3359就在其中。 这与您面临的问题无关。