This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:以太网配置问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/622306/am3354-ethernet-configuration-issue

器件型号:AM3354

您好!

在我们的定制设计的 AM3354板中、我无法设置 eth0连接! 下面是我的 ifconfig 输出。

我们的 SDK 版本- PROCESSOR-SDK-03.01

和内核版本- 4.4.41

ifconfig 输出--- >

根目录@AM335x-EVM:~# ifconfig
LO       链路环接:本地环回  
         iNet addr:127.0.0.1 掩码:255.0.0.0
         inet6 addr:::1%132976/128范围:主机
         正在运行 MTU:65536 公制:1的上环回
         RX 数据包:275错误:0丢弃:0超限:0帧:0
         TX 数据包:275错误:0丢弃:0超限:0载波:0
         冲突:0 txqueuelen:1
         RX 字节:220143 (214.9 KiB) TX 字节:220143 (214.9 KiB)

USB0     Link encap:以太网 HWaddr B2:B0:7F:AF:08:88  
         iNet addr:192.168.7.2 Bcast:192.168.7.3 Mask:255.255.255.252
         上广播多播 MTU:1500 公制:1
         RX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0帧:0
         TX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0载波:0
         冲突:0 txqueuelen:1000
         RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:0 (0.0 B)

ifconfig -a 输出-->

根目录@AM335x-EVM:~# ifconfig -a
LO       链路环接:本地环回  
         iNet addr:127.0.0.1 掩码:255.0.0.0
         inet6 addr:::1%132976/128范围:主机
         正在运行 MTU:65536 公制:1的上环回
         RX 数据包:275错误:0丢弃:0超限:0帧:0
         TX 数据包:275错误:0丢弃:0超限:0载波:0
         冲突:0 txqueuelen:1
         RX 字节:220143 (214.9 KiB) TX 字节:220143 (214.9 KiB)

sit0     Link encap:IPv6-in IPv4  
         NOARP MTU:1480 公制:1.
         RX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0帧:0
         TX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0载波:0
         冲突:0 txqueuelen:1
         RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:0 (0.0 B)

USB0     Link encap:以太网 HWaddr B2:B0:7F:AF:08:88  
         iNet addr:192.168.7.2 Bcast:192.168.7.3 Mask:255.255.255.252
         上广播多播 MTU:1500 公制:1
         RX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0帧:0
         TX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0载波:0
         冲突:0 txqueuelen:1000
         RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:0 (0.0 B)

此外、如果我尝试手动将 eth0设置为低于以下(如果结果为 e2e.ti.com/.../2677.Ethernet.pdfe2e.ti.com/.../kernel_5F00_logs.txt)

root@AM335x-EVM:~# ifup eth0
ifconfig:SIOCGIFFLAGS:无此类设备

我已附加引导和内核日志文件、电路板原理图和.dts 文件

请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    原理图正常。 您似乎遇到了设备树/PHY 配置问题。 在构建 SDK 时检查是否选择了正确的 PHY 驱动程序、并参阅 BeagleBone Black 器件树以了解正确的条目。