This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:U-boot 问题

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/622212/linux-am3358-u-boot-issue

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

您好!

我们目前正在开发定制板、并且在 EEPROM 的闪存 U -boot-spl 方面存在一些问题(EEPROM 清除、而不是 ID)。 您可以在下面看到日志文件。 请帮助我将 u-boot 刷写到 RAM。

"

U-Boot SPL 2014.07-00023-g3364b18脏污(2014年7月22日- 13:57:54)
EEPROM 中的幻数(0xffffffff)不正确
无法获取电路板 ID。
EEPROM 中的幻数(0xffffffff)不正确
无法获取电路板 ID。
未知电路板、无法配置引脚多路复用。###错误###请重置电路板###

"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以禁用电路板 ID 检查、请参阅:
    e2e.ti.com/.../297989
    e2e.ti.com/.../385956

    自从这些线程问世以来、U-boot 已迁移到更新版本、但您应该能够挖掘代码以删除检查电路板 ID 的部分。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    从此日志中、您的电路板上似乎有一个空白 EEPROM。
    您需要在 EEPROM 中对正确的数据进行编程(有关详细信息、请参阅此处 :processors.wiki.ti.com/.../AM335x_General_Purpose_EVM_HW_User_Guide)、或在 SPL/U-boot 代码中对 EEPROM 检查进行硬编码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。
    我们修复了错误 u-boot。 但是、现在我们将基于以下链接进行分步操作:
    " github.com/.../BBBlfs"
    但我们无法将 EMCC 安装到 Linux PC 上。
    注意:+ON BeagleBone Black eMMC P/N:“MTFC4GACAAAM-1M WT”。
    +在我的定制板 eMMC P/N:"MTFC4GACAJCN-1M WT"。
    请帮助我解决问题。