This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:无法通过 USB 检测 Lenovo 平板电脑连接

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/622360/linux-am3352-unable-to-detect-lenovo-tablet-connection-via-usb

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

您好!

我正在 AM3352芯片中运行4.1.18内核版本。 我想通过 USB 将平板电脑/智能手机连接到我的设备。 连接 Huawei 手机时、控制台显示连接检测、我的手机询问开始在哪种模式下工作。 但是、当我连接联想平板电脑或 MotoG 手机时、未检测到它。 "dmesg | grep USB"不会显示任何建议进行连接检测的打印。  

在构建内核之前、我是否需要启用某些功能以通过 USB 检测尽可能多的器件?

-ISON Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ISON、

    您可以检查以下内容吗?
    1) 1)连接 Moto G/Lenovo 电话和 Huawei 电话、运行 lsusb
    2) 2)为 Moto G/Lenovo 和 Huawei 电话运行 udevadm 命令
    3) 3)查看是否需要添加 Moto/Lenovo 的器件 ID 详细信息作为 udev 规则的一部分
    请注意工作设备与非工作设备之间的差异。


    谢谢、
    prabhuraj
    BlackPepper Technologies
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ISON、

    请比较连接华为和联想平板电脑时的控制台日志。 然后比较华为和联想平板电脑的 Android USB 设置。
    您应该会看到类似于下面发布的日志:

    [1552.309834] USB 1-1.1:使用 xhci-hcd 的新型高速 USB 器件编号6
    [1552.455602] USB 存储1-1.1:1.1:1.1:检测到 USB 大容量存储设备
    [1552.472253] SCSI host1:USB-storage 1-1.1:1.1
    [1553.520492] SCSI 1:0:0:0:直接访问 Linux 文件存储小工具0318 PQ:0 ANSI:2.
    [1553.535088] SD 1:0:0:0:[SDA]连接的 SCSI 可拆卸磁盘
    [1582.437813] USB 1-1.1:USB 断开连接,器件编号6
    [1582.799832] USB 1-1.1:使用 xhci-hcd 的新型高速 USB 器件编号7
    [1582.951325(2000) USB 存储1-1.1:1.1:检测到 USB 大容量存储设备
    [1582.967980] SCSI host1:USB-storage 1-1.1:1.1
    [1584.000502] SCSI 1:0:0:0:0:0:直接访问 Linux 文件存储小工具0318 PQ:0 ANSI:2.
    [1584.015570] SD 1:0:0:0:0:[SDA]连接的 SCSI 可拆卸磁盘

    BR
    Tsvetolin Shulev