This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5726:GPMC 数据速率

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/622198/am5726-gpmc-data-rate

器件型号:AM5726

您好!

我的一位客户有以下问题、您能帮助回答以下问题吗?:

TI 是否在 GPMC 接口上测试了最大速度?
根据 TI 在线支持答案、同步模式下的 GPMC 时钟频率为88.5MHz。 接口为16位宽。 根据粗略计算、GPMC 需要5-7个时钟周期来设置地址、然后每字突发1个周期。 内部互连的最大突发长度为16 x 32位字。对于512位传输或每个时钟周期约为13位、这最多可实现5 + 32个 GPMC 时钟周期、因此吞吐量最多为13 * 88.5MHz = 1.15Gbps。

这是否意味着每次突发都需要软件参与?
固件设置一次突发的时间是多久?
是否需要固件来设置每个突发?
是否有方法使突发自动重复、直至传输4K 字节?