This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:Linux 论坛闭幕-讨论移至器件论坛

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/632783/linux-linux-forum-closing---discussions-moving-to-device-forums

工具/软件:Linux

TI Linux 社区、

随着 Linux 在嵌入式世界中的应用和普及程度越来越高、越来越多的 TI 企业将其作为系统设计的重要基础。 由于对这些系统的支持对于内置的每个应用和产品都是独一无二的、因此我们希望在专家面前就这些特定应用和系统进行讨论和提出问题。 考虑到这一目标、我们将关闭 Linux 论坛、以鼓励用户将其问题发布到最相关的 TI 产品或器件论坛。 例如、如果您使用非常流行的基于 AM335x ARM Cortex-A8的 SoC 并将 Linux 作为软件基础运行、 然后 、尽快将您的问题放入 Sitara 论坛、这是 IT 人员在适当的领域中与专家和志同道合的社区建立联系的最佳方式。

如果您在以太网 PHY 或触摸屏控制器等 TI 器件上寻求帮助、并在 Linux 系统中使用该器件、最合适的 TI 论坛将是该特定器件的器件论坛。 Thread 创建论坛 旨在通过输入器件的器件型号来帮助您查找正确的论坛。  但是、应该注意的是、其中一些器件可能受 Linux 社区提供的驱动程序支持、TI 可能不直接支持这些驱动程序。

这是 TI 为这一重要软件产品提供更好支持的举措。 我们希望看到 Linux 在嵌入式系统中持续普及、尤其是在 TI 器件上。