请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
我正在使用 eZdsp C5505 SoC 上的 costas 环路来实现 dsbsc 解调器。 (编解码器 AIC3204在192KHz 上正确配置)。
ALGO 在500 Hz 倍数的频率下效果良好、但输出在缓冲器-开关瞬态对应的其他频率中表现出干扰。
我很难理解这个问题的原因。 我认为可能是因为乒乓缓冲对于这种类型的计算来说不够有效。
是否有更高效的算法从编解码器采集样本?
我知道存在三缓冲算法、但这并不简单、我想询问一些专家的意见、如果尝试实施该算法来解决我的问题、这是否是一个好的时间投资。
非常感谢
Paolo