This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/LINUXSDK-OMAPL137:同一处理器上的多 Arm 应用。 Syslink_destroy 桩模块。

Guru**** 2538630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/632355/linux-linuxsdk-omapl137-multi-arm-application-on-same-processor-syslink_destroy-stucks

器件型号:LINUXSDK-OMAPL137

工具/软件:Linux

您好、社区

我有一个 ARM 应用程序、它在 syslink 中启动 DSP 应用程序。 它们通过彼此之间的 MessageQ 进行通信、这很好。


然后、我在同一个 ARM 处理器上有第二个 ARM 应用、该应用随后启动。 它还会调用 SysLink_setup 并使用 MessageQ 与 DSP 上的另一个任务进行通信。

当第二个 ARM 应用程序想要退出时、syslink_destroy 中会出现残桩。

已测试 Syslink 版本:2_10_05_26和2_21_03_11

这种行为的原因是什么?

2.不调用 syslink_destroy 是否正常?

3.允许在同一处理器上使用两个 ARM 应用吗?

4.第二个 ARM 应用程序是否需要其自己的 MultiProc ID、并且 DSP 是否必须使用 IPC_Attach 来连接此新 ID?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的疑问转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是哪个 Linux SDK?
    如果这是 Linux、您是否可以在遇到此问题时发布 dmesg 日志?

    下面是我最初可以回答的问题:
    3.一般而言,在同一处理器上运行两个 ARM 应用程序不会出现问题。
    4.是的,这是一个很好的起点。

    此致、
    Yordan