This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6748:使用 MATLAB 为 TMS320C6748运行 PIL 仿真

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/632294/ccs-tms320c6748-running-pil-simulation-with-matlab-for-tms320c6748

器件型号:TMS320C6748
主题中讨论的其他器件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

         我正在 Simulink 中开发 TMS320C6748 LCDK 电路板的模型。 生成的代码。 现在、我想通过该板中的 MATLAB 进行 PIL 仿真。 如何连接电路板和 MATLAB 以从那里下载代码、如在 CCStudio 中。 请帮助。

提前感谢

相关信息

Shalini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的疑问转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    n`t 在该论坛上不支持 TI DSP 上的 MATLAB 仿真。 您需要在 MathWorks 论坛上发布问题以获取有关此问题的支持。

    希望这对您有所帮助。

    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是可能的、但您需要使用 MathWorks Embedded Coder。 以下是 SIL 和 PIL 基本文档的链接(可能需要登录)

    https://www.mathworks.com/help/ecoder/ug/about-sil-and-pil-simulations.html

    在大多数情况下、最大的任务是设置嵌入式编码器以与您的板连接。 虽然所有工具和挂钩都可用于执行此操作、但您必须自行配置。

    如需更多帮助 、请联系 MathWorks 技术支持。

    谢谢、

    -Brian