This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] mpmcl 加载失败

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/631183/mpmcl-load-fails

您好!

我正在加载应用程序二进制文件"dsp-core0.out"、并遇到以下错误:

root@k2hk EVM:~/running/L12 mpmcl load dsp0 dsp-core0.out
加载失败(错误:-104)

在 dsp0的状态变为错误后:

root@k2hk EVM:~/running/L12 mpmcl status dsp0
Dsp0处于错误状态

那么、请告诉我该错误104是什么以及如何解决它。

此致、

Sanjay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的疑问转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sanjay、

    您使用的是哪个版本?

    104表示加载失败。 加载前的 DSP 状态是什么? 可执行文件是否使用 CCS 在 DSP 上运行?

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

     我不喜欢发布、是否在板上提到?

    加载前的 DSP 状态为 :

    root@k2hk EVM:~# mpmcl status dsp0
    Dsp0处于空闲状态

    我只尝试使用 mpmcl 命令、而不是任何像 CCS 这样的工具。

    还有一个问题:

    如果 DSP 崩溃、我可以在其中看到内核文件。

    此致、

    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sanjay、

    您在 EVM 上下载并运行了哪个 SDK 版本?
    在使用 mpmcl 将 DSP 应用与 ARM 集成之前、您如何验证它?
    如果 DSP 崩溃、您应该能够使用 CCS 转储寄存器或使用 CCS 来 dBUG。 您应该能够在 e2e 论坛中搜索有关如何调试 DSP 的信息。

    雷克斯