This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM57X:GC320 API 文档

Guru**** 2582415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/632709/linux-processor-sdk-am57x-gc320-api-documentation

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X

工具/软件:Linux

尊敬的先生:

请建议从何处获取 GC320 API (/armv7ahf-neon -linux-gnueabi/ti-gc320-tests)数据表?

BR、Rich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请检查此主题:
    e2e.ti.com/.../2177237

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rich、
    GC320没有公开可用的数据表、但我们可以运行测试应用程序、以了解 API bitBlit、担架等的每秒百万像素消耗性能

    git.ti.com/.../benchmark

    此链接具有源文件、因此所需的.so 将在 Yocto 文件系统中可用。

    将 libgal2DBenchmark*.so 复制到 rootfilesystem 的/usr/bin/GC320/tests/unit-test
    并执行 runtest.sh 中提到的应用

    您可能必须在/usr/bin/GC320/tests/unit_test 中创建目录"resource"并从 git.ti.com/.../resource 下载 bmP/vimg 文件

    谢谢
    Ramprasad