This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM368:LDC 是否适用于视频或图像

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/632527/linux-tms320dm368-does-ldc-work-for-video-or-just-images

器件型号:TMS320DM368

工具/软件:Linux

您好!

我们有一个使用 DM368的摄像头。

我正在阅读《用户指南》中有关镜头失真校正的内容、似乎该校正仅在一次性模式下可用。

我认为这意味着我们无法将其用于流式传输视频。

是这样吗?

谢谢

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    DM368上的 LDC 硬件支持视频模式。 我们在 DM368 IP 摄像机(基于 IPNC-RDK)中使用了 LDC、用于视频流用例应用

    我认为 、默认情况下、DM36x IPNC RDK 中的 Web GUI 可以选择启用和禁用视频流用例中的 LDC。

    ~ Nithin