请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3358 客户将 DDR3 (MT41J256)配置为以300米的速度运行、但 DDR 实际上只能在自己的设计板上以100米的速度运行。 确定这不是配置问题、因为已经对 EVM 进行了测试。他已经检查了硬件设计、发现 ARM 和 DDR3之间没有阻抗匹配。 这可能是根本原因吗? 他还对控制线是否需要 阻抗匹配(确保数据/地址线需要)以及值(50Ω?)感到困惑。 一种官方设计是33Ω。
我在 DDR3设计方面没有经验。 请帮帮他。