This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8148:跨编译用于 ARM 的 GTK、具有所有依赖项的完整步骤

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/632379/linux-tms320dm8148-cross-compile-gtk-for-arm-full-steps-with-all-dependency

器件型号:TMS320DM8148

工具/软件:Linux

您好!

我想在 上面提到的板中使用 Open CV。 但是在编译 OpenCV 之前、 当设置环境(即在 Ubuntu 14.04主机中从 ARM 交叉编译 GTK 工具的编译)时、遇到错误"LibX11 not found in ARM tool chain path"

 

请建议我如何跨编译具有所有依赖项的 GTK 工具(包括与 GTK 相关的所有库)。

此致、

Manish