This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:OpenMP 代码和数据部分

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/632441/am5728-openmp-code-and-data-section

器件型号:AM5728

http://downloads.ti.com/mctools/esd/docs/openmpacc/dynamic_memory_management.html

该页面指出、使用 DATA_SECTION 可以将数据放入用户指定的存储器中。

那么、我可以使用 CODE_SECTION 将代码放入指定的存储器中吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 OpenMP 加速器模型中、最终用户只能访问2个段:.mem_DDR 和.mem_msm。 在 AM5728上、.mem_msm 对应于片上共享存储器(OCMC SRAM)。 默认情况下、代码放置在 DDR 中。 因此、您可以将 CODE_SECTION pragma 与.mem_msm 结合使用、将代码放置在 OCMC SRAM 中。 但是、不建议这样做。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。