This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4372:TPS65218 I2C 连接

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4372, TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/632349/am4372-tps65218-i2c-connection

器件型号:AM4372
主题中讨论的其他器件: TPS65218

您好!

使用 RTOS SDK 时 、是否需要 AM4372和 TPS65218的 I2C 连接?

以下"AM437x 原理图检查清单"是在"Linux SDK"时编写的、需要连接。
换句话说、在使用"RTOS SDK"时、我是否可以考虑不需要 I2C 连接?

http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM437x_Schematic_Checklist#I2C

此致、

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当需要通过任何软件控制 PMIC 时、需要在 AM4372和 TPS64218之间建立 I2C 连接。 如果您不打算控制用于 DVFS 或其他 PMIC 配置的 PMIC、则不需要连接、但我建议您保留连接、以防以后需要通过软件控制 PMIC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 Processor SDK RTOS 中、AM437x 还具有电源管理(PM)驱动程序 :processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_PM。 PMIC 通过 I2C0访问、因此该软件/驱动器也需要连接。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的信息。
    我明白了。