This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:UBIFS 编译、刷写和引导过程

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/632133/linux-am3352-ubifs-compilation-flashing-and-booting-procedure

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

大家好、

         我正在尝试刷写 Linux、UBIFS 文件系统和 DTB。 我们是我们定制板的 Linux-rt-4.9.28+gitAUTOINC+786e64041b-g786e64041b、Arago-base-tisdk-image-BeagleBoard.ubi。

我们计划进行 NAND 启动、

1.我能否获得编译 UBIFS 文件系统的过程。

2. Linux、UBIFS 和 DTB 的 NAND 闪存中的闪存位置。

3.引导 Linux、文件系统、DTB 的引导参数

此致、

Avinash N