This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6746:系统 BIOS 6_46

Guru**** 2585565 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6746, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/632309/rtos-tms320c6746-sys-bios-6_46

器件型号:TMS320C6746
Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

您好!

使用 SYS BIOS 6.46和 CCS 6.2。

我已经为 TMS320C6746采用了 Resource Explorer 静态示例。 我在该示例中添加了我的代码。

当我执行此代码时、我将获得"在 C:/xyz/处没有可用于"ti_sysbios_family_c64p_Hwi_int1 ()的源"

我已检查-内存问题不存在。

观察-已使用的内存函数(memset)和数组分配。

当这些函数被执行时、存储器代码的某些部分会损坏(用零填充)。

内存损坏的任何原因   

注- 在执行 main 之前、 代码 出现 在这个特定位置的内存中。

此致、

Manisha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Manisha、

    我已将您的疑问转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manisha、

    您是在添加代码之前还是在添加代码之后看到此问题。 在修改之前、您能否确认代码能够解决任何开箱即用问题。 有时、当编辑器搜索路径中的函数源代码不存在时、编辑器中会显示"无源代码问题"。 在编辑器中的错误下是否出现浏览或定位文件选项。

    如果您查看文件夹 BIOS_6_46_05_55\packages/ti\SysBIOS\family\c64p 中的文件 HWI.c。 这些函数仅在与安全内核配合使用时使用。 您是否正在使用安全内核?

    此致、
    Rahul