This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:上电序列示波器捕获

Guru**** 2581915 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/631115/am5728-power-up-sequence-scope-capture

器件型号:AM5728

香榭丽舍

客户正在验证自己的 AM5728板、并在斜升之前担心电源轨电平问题(有些似乎具有特定的低电压但非零电压)。 我想请您在此处发布 EVM 上电序列的示波器布线。  

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。 请发布您关注的电源轨。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所关注的电源轨是 LDO3和 LDO4。 如果您能尽早找到参考迹线、我将不胜感激
    谢谢、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    如果客户在此波形中看到 VDDA_1VA_PHY 上的类似低电压、则这是已知的、不会对可靠性产生影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户看到以下内容。 这是可以接受的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下图显示了客户电路板上的 PU 导轨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否与 VDD_CORE 共享 LDO3和 LDO4波形? 当 VDD_CORE 打开时、LDO3和 LDO4上的已知泄漏路径出现。 我不知道这个波形上3.3V 电源轨上积累的小电压。 它何时出现在加电序列中?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要连接几条显示完整序列的迹线

    谢谢

    Michael

    e2e.ti.com/.../PowerUP-CPU-Sep27-2017.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在同一波形中没有 LDO3、LDO4和 VDD_CORE 图片、但它看起来在 VDD_CORE 基于加电4-2tek00190和其他波形图片加电时、LDO3和 LDO4泄漏路径会出现。 这是器件内部已知的泄漏路径、没有问题。