请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA756 工具/软件:Linux
你(们)好
Android SW (6A1.1.x)是否支持暂停/恢复?
- 挂起到 ram/resume-from -ram (Android/Linux 命令:echo mem >/sys/power/state)
- 挂起到磁盘/从磁盘恢复(Android/Linux 命令:回显磁盘>/sys/power/state)
我们是否对暂停/恢复执行负荷测试? 例如:echo mem >/sys/power/state 进入 SUSPEND 模式、然后将其唤醒几次。
我们希望实现磁盘暂挂功能、以上就是基础。