This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:如何在 CCS 的 TDA2X (至 DSP 内核)中构建小型卷积代码。

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/631865/ccs-how-to-build-small-convolution-code-in-tda2x-to-dsp-core-in-ccs

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,  

如何 在   CCS 的 TDA2X (至 DSP 内核)中构建小型卷积代码。  

此致,

Sunil   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunil、

    我已将您的问题转交给一位专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好


    首先、确保 CCS 中已安装 TDA2X 器件支持。 转至 Help -> Install New software、然后选择"CCS updates"->查看"Automotive device support"并按照说明进行操作。 安装完成后、CCS 将重新启动。

    完成此操作后、创建一个新的目标配置并进行保存。 然后创建一个新项目并选择所需的项目模板。 确保还安装了正确的交叉编译器。 概括地说、 您始终可以转到 CCS 帮助并在其中查看详细信息。

    谢谢
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。。。 我能够在 CCS 中为 TDA2X 构建卷积代码、请帮助我了解更多适用于 ADAS 的 DSP 库和处理器 SDK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否详细说明 CCS 和 Processor SDK 还需要什么?

    谢谢
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在对环视系统进行摄像头校准。 我需要 DSPLIB 示例以及如何将处理器 SDK 集成到 CCS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否尝试使用 CCS 遵循 SDK 入门指南?

    谢谢
    Alex