This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4372:TPS65218 nINT 引脚连接

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4372, TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/632345/am4372-tps65218-nint-pin-connection

器件型号:AM4372
主题中讨论的其他器件: TPS65218

您好!

 nINT (TPS65218)能否连接 到 nNMI (AM4372)或 GPIO (AM4372)?

根据下面的手册(第4页)、nINT 连接到 GPIO、但 AM437xEVM 连接到 nNMI。
我想知道建议使用哪种连接。

http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/slvuaa9a/slvuaa9a.pdf

此致、

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TPS65218 nINT 引脚连接到所有 EVM 上的 AM437x nNMI。 我建议您遵循此连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser - San、

    感谢你的答复。
    我的客户希望在 nNMI 引脚上输入另一个错误信号。
    如果可能、将 nINT 连接到 GPIO 并向 nNMI 添加另一个信号。
    如下图所示、将 nINT 连接到 GPIO 时、需要注意的是什么?

    www.tij.co.jp/.../slvuaa9a.pdf

    此致、
    Sasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这取决于您将使用的软件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。
    如果我注意软件、是否可以连接 GPIO?

    此致、
    Sasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这应该是可能的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!