This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDXEVM8148:TMDXEVM8148 SDK 说明和 USB WLAN

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/632140/linux-tmdxevm8148-tmdxevm8148-sdk-clarifications-and-usb-wlan

器件型号:TMDXEVM8148

工具/软件:Linux

大家好、

我们最近购买了 DM8148 EVM 板- TMDXEVM8148、用于我们的应用开发、因为该板满足了我们的要求。 在介绍 SDK 时,我想从 TI 得到几点澄清:

1) 1) SDK 提供 Linux 内核2.6.37、这是一个非常旧的版本。 令人惊讶的是、TI 尚未迁移到某些稳定的最新内核。 TI 没有 提供最新内核的 SDK 有什么原因吗?

2)是否可以迁移到某些最新的稳定内核?  如果是、TI 可提供任何指导/程序? 您能提供支持吗

3) SDK 具有 Angstrom Linux。 我们希望迁移到最小 Ubuntu ARM 或其他一些最新版本。 这是可行的吗?  如果是、TI 可提供任何指导/程序?

4) 4)我们还想在此 EVM 板上添加适合 WiFi 功能的 WLAN USB 迷你套件。 TI 能不能建议任何基于芯片组的合适/兼容适配器以及构建过程。  我已经浏览了 TI 的文档和 wiki 页面。 他们建议使用基于 WL1271的电路板。 但该电路板在市场上不可购买。 因此、我们希望使用 WLAN USB。

请就此提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿鲁昆马、您好!

    [引用 USER="Arunkumar Ravindranath]1) SDK 提供 Linux 内核2.6.37,这是一个非常旧的版本。 令人惊讶的是、TI 尚未迁移到某些稳定的最新内核。 TI 没有 提供最新内核的 SDK 有什么原因吗?[/quot]

    原因是 DM814x 器件非常老旧、TI Linux 团队专注于更新的 TI 器件、如 AM335x、AM57x、DRA7x 等 在 DM81xx 系列中、只有 DM38x (DM813x)和 DM812x 具有最新的内核4.4支持。 查看以下指针是否将在帮助中:

    [引用 user="Arunkumar Ravindranath"]2)是否可以迁移到一些最新的稳定内核?  如果是、TI 可提供任何指导/程序? 您能否提供支持[/报价]

    这是可能的、但并不容易。 请参考上面的指针以及下面的指针:

    [引用 user="Arunkumar Ravindranath"]3) SDK 具有 Angstrom Linux。 我们希望迁移到最小 Ubuntu ARM 或其他一些最新版本。 这是可行的吗?  如果是、TI 可提供任何指导/程序?

    TI 仅支持和提供 Arago Linux (TI SDK 附带的 Linux)

    [引用 USER="Arunkumar Ravindranath"]4)我们还想在此 EVM 板上添加适合 WiFi 功能的 WLAN USB 迷你套件。 TI 能不能建议任何基于芯片组的合适/兼容适配器以及构建过程。  我已经浏览了 TI 的文档和 wiki 页面。 他们建议使用基于 WL1271的电路板。 但该电路板在市场上不可购买。 因此、我们希望使用 WLAN USB。[/quot]

    您可以检查 WL18x 芯片。 您也可以在 WLAN 论坛中查看/发布有关此问题的信息。

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 DM38X/DM8127 CSK 软件。 此版本附带仅适用于 CSK 平台的 Linux 4.4系列内核。 但是、只要付出"小"努力、您就可以为您的平台将您的 SDK 迁移到此内核。  

    www.ti.com/.../ipnc-rdk-csk