This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM388:动态范围灵敏度和摄像头传感器部件支持

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/632007/dm388-dynamic-range-sensitivity-and-camera-sensor-parts-support

主题中讨论的其他器件:DM388

您好、香榭丽舍

在 IP 摄像机项目的视图中,我有以下问题:

Q1:我们正在寻找接近120dB 的全球动态范围灵敏度。 在 DM TMDSCSK 板+摄像头传感器上、您是否有动态范围灵敏度方面的数字? 我们能否通过 DM HW ISP HDR 模块实现此类目标? (用于 DM388和 DM81XX)

Q2:这些传感器是否与 DM388和 DM81XX 兼容

—      —索尼的星马斯塔维斯 :IMX123 ou IMX290 ?

-      OnSemi :AR0331 (听起来支持它)?

-      Omnivision :OV2732、OV4689 ?

谢谢你

BR、

纪尧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题1:  

    我们目前没有任何具体的数字可供分享。 但是、我建议 检查 数据表中的数据表。  AR0331数据表(由 on Semi 在线提供)介绍了 HDR 的寄存器设置和配置要求。  

    供参考、在 CSK 软件版本上、摄像机配置为线性模式而不是 HDR 模式。

    问题2:
     
    OnSemi:AR0331 -是、在 CSK 上默认支持。  
     Omnivision:OV2732、 OmniVision:OV4689、 Sony IMX123、IMX290 - 默认不支持。 可集成。  

    谢谢