请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM8148 工具/软件:Linux
您好!
我的 dm8148定制板只有 NAND 闪存和 UART。 如果我想刷写内核(3 MB)和文件系统(近40 MB)。 使用 UART 端口然后闪存下载到 DDR 需要一个多小时的时间。
我想知道是否有任何更快的刷写图像的方法? 如何更快地在工厂环境中刷写映像。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
您好!
我的 dm8148定制板只有 NAND 闪存和 UART。 如果我想刷写内核(3 MB)和文件系统(近40 MB)。 使用 UART 端口然后闪存下载到 DDR 需要一个多小时的时间。
我想知道是否有任何更快的刷写图像的方法? 如何更快地在工厂环境中刷写映像。
谢谢