请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6713B 您好!
我想在16位模式下连接 TMS320C6713的 CE0上的外部 SDRAM。 从 spru266e 开始、在4字降压模式下进行 C6713读取/写入。 由于接口为16位、因此读取/写入的总位数将为64位(16×4)。
我的问题是如何写入 C 程序以一次读取/写入64位? 它是否如下所示:
uint64_t * SDRAM =(uint64_t *) 0x8000000
//写入访问64位
* SDRAM = 0x1234567812345678
//读取访问
uint64_t xyz =* SDRAM
请更正我、因为此代码不起作用。
此致、