This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DM388:DM388 IPNC 摄像头驱动程序

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/631847/linux-dm388-dm388-ipnc-camera-driver

器件型号:DM388

工具/软件:Linux

尊敬的:

我想查找适用于 dm388的 IPNC SDK、它支持摄像头驱动程序、成像仪测试、ISIF 测试、驱动程序测试、模块测试、 寄存器测试....

您能告诉我在哪里可以购买或下载此软件包吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查找链接: software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的:

    感谢您的回复、但此软件包使用 v4l2进行摄像头采集、不支持模块测试、如成像仪、ISIF 测试和寄存器测试...
    我想找到与下面的 DM36x 相似的 IPNC 封装
    e2e.ti.com/.../D6BE586Ad01.pdf

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您所提到的 IPNC 封装适用于 DM36x。 它是 IPNC 封装的早期版本。 DM38x 的情况是基于 McFW 的 IPNC 封装。 它们不同、因为涉及的内核数量不同。 建议您下载上述链接并检查配套资料文件夹、以获取测试用例和用户指南作为起点。