请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:66AK2H12 工具/软件:Code Composer Studio
XDCtools 3.50.02.20、SYS/BIOS 6.50.01.12、NDK 2.25.1.11
我的 SBC 目标没有 EVM 具有的512MB DIMM。 我想从 EVM 上移除 DIMM 并从板载512MB 运行我的项目、但我无法确定实现这一目标所需的步骤。 如果我移除 DIMM、编译后的工程仍会尝试加载到0x8000_0000中、该文件不再存在。 我查看了 CFG、对于我来说、不会出现如何设置原点。
供参考我正在构建的项目使用 NDK 和 EMAC 示例运行 TCP/IP 服务器。