This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:具有较新工具链 gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3的 VisionSDK 2.9

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/631164/compiler-visionsdk-2-9-with-newer-toolchain-gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、

现在、我要将工具链从 gcc-arm-none-eabi-4_7-2013q3更新 到 gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3。

我的 VisionSDK 版本为2.9.1.0。 有人能帮我告诉我应该在哪里修改吗?

我只需将较新的工具链目录复制到 cgtool 并修改 Rules.make 中的 CodeGen_path_A15。 但会发生很多错误。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否在根目录中修改了 tools_path.mk? 在此 文件中更改 CodeGen_path_A15。

    话虽如此、您能否告诉我们您为什么要更改编译器版本? 虽然不应有任何问题、但 VSDK 测试将使用推荐的版本完成。

    此致、

    Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasad、您好!
    因为我们正在集成第三方的 ALG、并且它们使用的是较新版本的编译器。
    对于 VSDK 2.9、我修改了以下内容、但仍会出现一些错误。 我应该在任何地方进行修改吗?
    - vision_sdk/build/scripts/*。sh
    - VISION_SDK/Rules.make
    - vision_sdk/build/makerules/rules_a15.mk:LIB_paths_DIR +=$(CodeGen_path_A15)/lib/gcc/arm-none-eabi/4.9.3/fpu

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以共享错误日志吗?

    我认为您不需要更改 tools_path.mk 之外的任何路径