This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA746:Android 中的"/etc/network/if-up.d 和 quot 的替代方案

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/632022/linux-dra746-alternative-for-etc-network-if-up-d-in-android

器件型号:DRA746

工具/软件:Linux

大家好、

我希望在 tun0接口打开或关闭时运行命令。 在 Linux 中、可以通过在 "/etc/network/if-up.d 中添加脚本来实现。 在 Android 中、此文件夹的替代方案是什么?

此致、

Gangadhar