This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/EVMK2G:SDK 构建、源代码下载、失败、http 错误503服务不可用

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/631367/linux-evmk2g-sdk-building-source-download-fails-with-http-error-503-service-unavailable

器件型号:EVMK2G

工具/软件:Linux

我按照指南为 k2g-EVM 版本04.01.00.06构建处理器 SDK。

我的问题是源下载总是失败,错误503 service unavailable when downloading the file (在下载文件时,服务不可用)

http://software-dl.ti.com/processor-sdk-mirror/sources/git2_git.ti.com.ti-linux-kernel.ti-linux-kernel.git.tar.gz

连接在字节2615988472处关闭。 正在重试。
(请尝试:2) software-dl.ti.com/.../git2_git.ti.com.ti-linux-kernel.ti-linux-kernel.git.tar.gz
正在连接到 software-dl.ti.com (software-dl.ti.com)|195.215.247.107|:80……已连接。
HTTP 请求已发送、正在等待响应... 503服务不可用

一周内我尝试过很多次。
有一次我成功下载到文件、但在系统重建后、我必须再次执行、并且未成功。
我在两个不同网络(都没有 http 代理)上的两个不同系统上尝试过。 我还尝试在浏览器(Windows 和 Linux)中使用 wget 和 http 手动下载文件。
结果始终相同。 在服务器响应错误503之前,大约有一半的文件(2 GB)被下载。 如果我恢复(wget -c)、服务器会立即响应并显示错误503。

错误503似乎表明它是服务器问题,特别是因为我可以连接并下载文件的一部分。

如果您有任何关于如何解决此问题的建议、我们将不胜感激。

BR、Henrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Henrik:

    我将通知团队。 但我认为这是服务器部分的一些故障、应该很快解决。

    此致、
    Yordan