请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM1864 工具/软件:Linux
大家好!
我正在使用 Linux 4.1.15 2.0开发定制板。 该电路板上嵌入了 PCM1864、所有必需的驱动程序均已安装并正常工作。 换句话说、我能够记录来自输入 VINR1和 VINL1的 wav 文件。
我的问题是、当我尝试从 alsamixer 或 amixer 更改左右通道上的源输入时、它们的值保持在默认选项(VINR1[SE]和 VINL1[SE])上。 修改每个通道上的模拟增益不会有这个问题。
您对此进行过试验吗?
此致!