This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVMK2EX:以太网子系统指南查询

Guru**** 2580605 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/631996/evmk2ex-ethernet-subsystem-guide-query

器件型号:EVMK2EX

您好!

我找到了 K2E SoC 以太网子系统的两个文档-  

1)"sprugv9d -"KeyStone 架构文献编号:SPRUGV9D 2013年6月千兆位以太网(GbE)开关子系统"

2)"spruhz3a -用于 K2E 和 K2L 器件的 KeyStone 架构 II 千兆位以太网(GbE)开关子系统"

我无法确定我应该参考哪个文档来获取寄存器映射?

此外、我获取地址"0x0232A000至0x0232BFFF"处 K2E EVM uBoot 的寄存器转储、但无法使用上述任何指南映射寄存器数据。

请告诉我、对于 K2E SGMII-00端口、需要查看哪个存储器地址、以及需要使用哪个 K2E 以太网子系统指南进行映射?

谢谢、此致

Tarang Jindal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的疑问转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev